This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:TPSM82816的热计算

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005, TPSM82816, TPSM82866A, TPSM8287A12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303696/tpsm82816-thermal-calculations-for-the-tpsm82816

器件型号:TPSM82816
主题中讨论的其他器件: TPSM82866ATPSM8287A12、LM76005

在我的应用中、我想使用 TPSM82816器件从5.7V 电源进行转换、以生成输出电流最大为5.536A 的3.3V 电压轨。

问题:以下计算结果是否正确、我对总温升的假设是否正确?

电源输入、PIN = POUT/效率

功率输出(最大值)、VOUT (最大值) X IOUT (最大值)

功率损耗(最大值) PLOSS =引脚–POUT =(POUT/效率)–POUT

封装(结至环境)热阻热指标、θ RƟJA = 45.3 °C/W

封装(结至电路板)热阻热指标、θ RƟJB = 27.4 °C/W

温升(结点至环境)= PLOSS x TƟJA

温升(结至电路板)= PLOSS x TƟJB

假设最大环境温度为70°C、可以计算以下(结至环境)和(结至电路板)温升。

功率损耗(最大值) PLOSS =          (Pout /效率)–Pout

                          =[(VOUT (最大值) X IOUT (最大值)) /效率)]–(VOUT (最大值) X IOUT (最大值))

                          =[((3.3296 x 5.536)/93.1%)]-(3.3296 x 5.536)

                          =[19.798782]–(18.432666)= 1.366116 W

温升(结至环境)= 1.366116W x 45.3 °C/W = 61.885°C

温升(结至电路板)= 1.366116W x 27.4 °C/W = 37.432°C

总温升= 61.885°C + 37.432°C = 99.317°C、在70°C 环境温度下169.317°C 最大值。

综上所述、在70°C 环境下工作时、总温升高于125°C 封装的最大额定工作温度!!!

此致、

理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您应该使用 EVM 值、以获得更真实的热性能值。  第9.5.2.1节对此进行了进一步说明。

    图9-14中展示了 EVM 热性能值的 SOA。  条件安全时才考虑此问题。

    我们还拥有 TPSM82866A、它还提供6A 和更好的热性能。

    在计算中、我不明白为什么要将温升加在一起。  此应用手册来自产品页面、介绍了如何计算限制: https://www.ti.com/lit/an/sluaaj1/sluaaj1.pdf 

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您应该使用 EVM 值来获得更真实的热性能值。 这些都写在什么地方了吗?

    此致、

    理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第7.4节中发现了它们。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很遗憾、我无法使用 TPSM82866A、因为它的最大输入电压是5.5V、并且我使用的是5.7V 输入。

    此致、

    理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在注意到了。  如果输入电压略低、则可能适合其他系统。

    仅供参考、我们还将很快发布12A TPSM8287A12的6A 版本、其具有6V 输入和更好的热性能。  但它更大、需要更多的输出电容器。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我会记住这一点。

    现在、让我们进一步优化电源树、我现在要寻找一款为上述电源模块供电的稳压器、规格如下所示:

    输入电压:11-52V

    输出电压:最大5.7V @ 4A、典型值2.25A

    此致、

    理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    请查看如何在该宽输入电压应用中使用 LM76005降压转换器。

    此致、

    吉米