This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:在配置用户使用寄存器时、配置始终将自身复位为0x208

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299621/tps65988-when-configuring-user-use-register-configuration-always-resets-itself-to-0x208

器件型号:TPS65988

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296343/tps65988-unable-to-modify-customer-use-register-0x06-using-application-customization-tool

寄存器为任意值时、使用寄存器。 该寄存器始终读取为0x208。 以上链接提供了有关该问题的

此问题发生在 TPS65988DJEVM 上、并且如果 IO 配置选项:端口0 Load App Config 1 Event、则会发生此问题

任何帮助都会被感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominic:

    我完成了您之前的 e2e 主题。

    我知道如果"端口0加载应用配置1事件"映射到任何 GPIO 引脚、那么您会 发现客户使用寄存器的值为0x208。

    我的理解是否正确?

    我将与 Gautam 和其他团队成员联系、他们在早期的线程中为您提供了帮助并获得帮助。

    此致、
    Rohit.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    您的理解是正确的。
    您是否有机会查看此问题?

    谢谢、
    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominic:  

    我看到我的团队成员已经在针对您上述主题为您提供帮助。 请稍候。  

    此致、

    Rohit.