This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:能够为超级电容器充电?

Guru**** 2525640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303356/bq25180-capable-of-recharging-a-supercapacitor

器件型号:BQ25180

您好!
是否可以使用 BQ25180为以下超级电容器电池正确充电?

超级电容器数据表: https://br.mouser.com/datasheet/2/360/seiko_XH414HG-IV01E-1202874.pdf

我们计划使用的电路如下:

p.s:理想条件是用锂电池代替上述超级电容。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Emanuel、

    感谢您联系 E2E、BQ25180不是为超级电容器设计的。  

    我们确实有一些专为超级电容器设计的充电器、这只是几个问题。

    您正在使用多少个电容器? 超级电容器 d/s 中的最大充电电流表明500uA 是您要找的器件吗?

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们将使用1节电池。

    超级电容器 d/s 中的最大充电电流显示500uA 这是您要找的吗?

    答:回答之前,我需要了解一些规格,例如从电池数据表: https://media.digikey.com/PDF/Data%20Sheets/Seiko%20Instruments%20PDFs/ML414H_E.pdf 。 它显示"充电:恒定电流/恒定电压3.1V .30μA、72hr、rt"。 因此、我需要了解一些内容:

    1.该电池最初应使用最大30uA 的恒定电流进行充电、然后当电池电压达到3.1V 时、必须将方法更改为恒定电压。 是这样吗? 另外、在这种情况下、"72hr"和"RT"是什么意思?

    2.  BQ25180是否 能够同时提供500uA 和30uA 的电流? 我不确定 BQ25180 数据表中会考虑哪些因素。 500uA 是否过高?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔·海伊

    BQ25180无法降至500uA 或30uA。

    我不相信我们有充电器能够达到这么低的水平、我们能够达到的最低水平是10mA。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛