This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:I2C 引脚上的 VOL

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304002/bq76952-vol-on-i2c-pins

器件型号:BQ76952

你好

我正在评估是否连接了 BQ76952和新型微功耗 I2C 隔离器、它们之间存在 Vil 和 Vol.不匹配。

我们将 VREG1设置为1.8V、使用10K 上拉电阻、并以100kHz 的频率运行 I2C。 当 VREG1 = 1.8V 且 I (OL)为0.18mA 时、是否有针对最大容积的数据可用?
我希望 V (OL)在这些条件下等于或小于隔离器 V (IL) 0.47V。
如果我将 VREG1增大到3.3V、是否可以实现更低的 V (OL)? 如果 BQ 内部 I/O 下拉 FET 的 Rdson 在3.3V 处改善、则我可以增大 REG1电压。

隔离器的最大 V (OL)为0.69V、而 REG18将 BQ V (IL)固定为0.6V、因此我对隔离器有一个类似的问题。

一切都很好
哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我们有 V (REG1)= 1.8V 标称设置和 I (OL)=-3mA 的数据。 在这些条件下、max V (OL)= 0.4V。 我们没有 I (OL)= 0.18mA 的数据、但您可以在 EVM 上评估它。

    遗憾的是、V (IL)固定为0.33 * REG18或~0.6V、并且没有要更改的设置、因此隔离器可能不兼容。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    这是个好消息。 由于 BQ 可以在3mA 达到 I2C V (OL)规格、因此还开辟了一些其他可能性。 我认为将 I (OL)减小到0.18mA 可能会使 V (OL)减小一点点、但0.4V 是可以的。 我将根据您的建议对 BQ 进行测试。

    我会收到有关隔离器的哪些建议、但即使是 BQ 和隔离器之间的电平转换器件、也会显著降低空闲电流并使设计可行。

    谢谢你们,一切都很好
    哈利