This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570

Guru**** 2508865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290950/bq25570-bq25570

器件型号:BQ25570

美好的一天

我们自己的 PCB 使用 bq25570、我需要使用200mA 脉冲电流获得至少3.3V 的输出。

我曾使用过计算器、在选择的元件值下、只能达到2.5V、该电压太低、无法驱动我要使用它的模块。

相信您可以就我可能未能提供的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    您能否说明一下、您需要从 VOUT 获取3.3V 输出?  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、我需要 VOUT 具有3.3V 电压、这种情况下的最大电流是多少。

    300mA 带超级电容器的锂电池

    太阳能输入最大5V

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    只要 VBAT_OV 大于3.3V、VOUT 上的3.3V 电压就应该可以实现。 您可以使用4.75 MOhms 的 ROUT1和8.23 MOhms 的 ROUT2。 在您的计算中、哪些组件受到限制?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    电阻器网络必须为13 Meg 对芯片的运行至关重要吗? 我查看了 Mikroe 的设计、发现其中一款点击板、它们似乎并不适用该规则、我已经设法获得了所需的电压输出、 但充电似乎会受到影响、因此我需要知道、我应该将电阻器网络改为始终具有13Meg 的总电阻、这会提高性能吗?

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是的、基于电阻的分压器最多只需累加13MOhms。 我对您提到的设计不熟悉。

    在这种情况下、您认为您的充电会受到怎样的影响? 您的配置是什么?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是我告诉过您的产品的链接。

    solare-energy-click-schematic-v100 (mikroe.com)

    我目前有一个20mA 负载连接到 VOUT、但充电似乎与放电不同步、我正在测试最坏的情况、因为在实践中、负载将大约为5uA、20mA 抽取时间为几秒(如果 GPS 修复很慢)。

    我可以共享我的原理图、但链接中的原理图是相同的。

    此致
    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    13 MOhm 为每个分压器的电阻值之和提供了一个上限、可以使用较低的值、但由于电流消耗较高、导致效率较差。 提供的原理图具有较低的总值、可以提供正确的电压设置、但电流消耗会更大。

    您能否分享有关您的输入源和 MPPT 预期输入功率的信息? 输入源可能是充电速率方面的限制因素。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    25mA 上的太阳能输入是5V、所以我认为在20mA 恒定负载下、它可能无法使电池充满电、但它至少应该使其保持接近充满电的状态、但在夜间它仍然在耗尽电池、所以每天我们都要以较低的电压开始。

    也许我必须在当前设置中使用它、但在使用它和监控性能的方式中使用它。

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    如果将20 mA 的恒定负载限制为一天中的某些时间、则它对于输入源参数可能会过大。 如果您的负载更接近具有周期性20 mA 脉冲的5uA 消耗量、则可能足够了。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我现在把 TD Next 模块,我想通过太阳能采集器的电源在一个功率分析器上,待机电流是26uA , 然后在 TX 模式下、我将使用37mA 达7秒并等待 ACK 26mA 达27秒、最糟糕的情况是每15分钟重复一次、仅在白天。

    在连接到太阳能收集装置的输出端时、器件会一直复位、似乎无法提供所需的输出电流、有什么建议吗?

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    降压输出应该能够处理高达110 mA 的电流。 我有几个问题。

    • 在电压或电流方面、您会在 VOUT 上看到什么行为?
    • 传输期间、您能否确认 VIN、VSTOR、VOUT 和 VBAT 电压? 如果可能、提供这些电压轨的波形捕获会很有帮助。
    • 此外、您的 电池有多大尺寸?  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、我之前读过这些、但在当前的测试下、我将一个 LED 也连接到 VOUT、您实际上可以看到 LED 调光非常糟糕、而且模块会自行重新启动、因此输出应该从3.6V 降至2.2V 以下

    我将看到我是否可以实时捕获它、

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    读数和信息

    300mA 电池

    VOUT 未处于 TX 模式、处于 TX 模式时为3.4V、降至2.3V (器件复位)

    VBAT 处于4.089V、保持在该水平

    VSTOR 4.071V、在 TX 期间不会改变

    希望这就是你需要的,我不能把设备在阳光下由于天气条件

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我可以看到、系统负载似乎拉取的电流可能比 IC 在这种情况下能提供的电流更大、但 VBAT 和 VSTOR 似乎并不下降、这表明降压转换器上可能存在功率限制。

    您能否分享您的器件原理图?

    如果波形可用、它们仍然很有用、此外、如果您可以捕获 LBUCK 波形以查看开关。 这些有助于为正在发生的事情提供背景信息。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    检查 LBUCK 的频率、当器件处于活动 TX 模式时、频率增加到大约230 - 300kHz、在空闲模式下、我打开参考 LED、它下降到最大30kHz

    我用我的手机拍摄了快照、如何与您分享

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您能否共享此器件的原理图? 可能就输入电压和所 需的电流而言、输出电压过高。 我要在实验中重新创建原理图、以确认器件行为。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Solar-Harvester.pdfHi

    很抱歉我的回复被延迟了

    附上了原理图以及我将其与之一起使用的器件

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    根据您的原理图、VOUT 电压应调节至1.95V (VBIAS *((Rout2 + Rout1)/ Rout1)。 或(1.2V *((560k Ω+ 887k Ω)/887k Ω)。 根据我的理解、您的 VOUT 目标是3.3V、这将要求 Rout2更接近1.6MOhms。

    此外、您的 BAT_OK 电压似乎非常低(大约1.55V)、这代表了一个完全放电的锂电池。  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳