This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:以下说明

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303584/bq76952-the-following-description

器件型号:BQ76952

在调试76952期间出现多个无响应问题、目前找不到该问题。 因此、需要咨询以下几个问题:
1 76952在通电时是否需要顺序启动或默认启动、例如需要下拉唤醒信号
在无配置的情况下上电之前 REG1的状态是什么、它是挂起的还是具有内部下拉电阻器、
当76952不工作时、ARM 侧 SCL 的时钟信号翻转(下图中的 I2X1_SCL 位置)、但76952侧 SCL_AFE 处于无信号状态、76952侧是否有内部下拉电阻。 下拉阻抗是多少?
在调试 BQ76952时、我们发现在高电流(20A)充电期间、第一部分中的电压比其他部分中的电压高约200mV、这已经过验证为非电池不平衡的原因。
我们将针对15个灯串使用76952、在下一节中使用短路。 均衡方法是由主机控制的奇偶校验被动均衡、其中一节是实际的电池。 问题是、当平衡在15 (VC14-VC16)打开时、CELL_的电压增加大约20-40mV。 76952无源均衡时序简介:在电压采样期间、有源和相邻节点的均衡将被禁用。 (VC14-VC16)和(VC13-VC14)不是相邻节点、因此在(VC14-VC16)平衡时、理论上仍然可以正常对 VC13-VC14进行采样。 但在使用15系列的情况下、由于次级部分中存在短路、(VC14-VC16)和(VC13-VC14)成为相邻部分。 此时、均衡期间的正常采样将导致低截面电压和高截面电压。 如何处理这种情况?
1.如下图所示、使用76952作为15个灯串、次要部分有短路。 均衡方法是由主机控制的奇偶校验被动均衡、其中一节是实际的电池。 问题是、当平衡在15 (VC14-VC16)打开时、CELL_的电压增加大约20-40mV。 76952无源均衡时序简介:在电压采样期间、有源和相邻节点的均衡将被禁用。 (VC14-VC16)和(VC13-VC14)不是相邻节点、因此在(VC14-VC16)平衡时、理论上仍然可以正常对 VC13-VC14进行采样。 但在使用15系列的情况下、由于次级部分中存在短路、(VC14-VC16)和(VC13-VC14)成为相邻部分。 此时、均衡期间的正常采样将导致低截面电压和高截面电压。 如何处理这种情况?
我们发现、在80 °C 附近的恒温箱中进行高温测试时、76952出现了间歇性 IIC 通信。这种现象也可以通过在室温下使用热风枪单独吹动76952来重现、
初步软件调查显示读取电压时存在通信故障。 在 IIC 读取操作期间、主机在发送从器件地址后超时、等待 ACK、报告通信故障。 检测到 IIC 通信故障后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、建平、

    针对您的问题:

    Unknown 说:
    1 76952是否需要在通电时按顺序启动或默认启动,例如需要下拉唤醒信号

    是的、LD 引脚应拉高或 TS2引脚应拉低。  如需更多信息 、请参阅 BQ76952数据表中的第13节:适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包的 BQ76952 3节至16节串联高精度电池监控器和保护器数据表(修订版 B)(TI.com)。

    Unknown 说:
    在没有配置的情况下,在没有配置的情况下,REG1是处于挂起状态还是具有内部下拉状态,

    REG1在没有配置的情况下被禁用。  有关更多信息、请参阅引脚等效图应用手册中的图1-11: BQ76952、BQ76942和 BQ769142的引脚等效图(TI.com)

    当76952不工作时、ARM 侧 SCL 的时钟信号翻转(在下图中放置 I2X1_SCL)、但76952侧 SCL_AFE 处于无信号状态、76952侧是否有内部下拉电阻器。 下拉阻抗是多少?

    请参阅 引脚等效图中的图1-14。  SCL 和 SDA 也应由外部3.3V 电压源和10k Ω 上拉电阻器上拉。

    Unknown 说:
    我们将针对15个字符串使用76952、下一节中将短路。 均衡方法是由主机控制的奇偶校验被动均衡、其中一节是实际的电池。 问题是、当平衡在15 (VC14-VC16)打开时、CELL_的电压增加大约20-40mV。 76952无源均衡时序简介:在电压采样期间、有源和相邻节点的均衡将被禁用。 (VC14-VC16)和(VC13-VC14)不是相邻节点、因此在(VC14-VC16)平衡时、理论上仍然可以正常对 VC13-VC14进行采样。 但在使用15系列的情况下、由于次级部分中存在短路、(VC14-VC16)和(VC13-VC14)成为相邻部分。 此时、均衡期间的正常采样将导致低截面电压和高截面电压。 如何处理这种情况?

    如果相邻电池测量规则之外的电池也会受到电池平衡的影响、则我建议实施主机算法来忽略也会受唯一配置影响的电池。  由于电芯距离要平衡的电芯2点似乎会受到已知电压量的影响、因此这应该是可预测的常规行为。

    我也看不到这个图。

    [quote userid="526307" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303584/bq76952-the-following-description 我们发现76952在80 °C 附近的恒定温度箱中进行高温测试时出现间歇性 IIC 通信。在室温下用热风枪单独吹76952也可以重现这种现象。
    初步软件调查显示读取电压时存在通信故障。 在 IIC 读取操作期间、主机在发送从器件地址后超时、等待 ACK、报告通信故障。 检测到 IIC 通信故障后

    请确保使用的 MCU 可以支持时钟延展。

    此致!

    安德里亚