This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:关于多个连接。

Guru**** 2380690 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303538/ucc12040-about-multiple-connections

器件型号:UCC12040

大家好、

我想使用 UCC12040。
但是、可能存在轻微的功率短缺。
是否可以通过组装多个 UCC12040来提高功率?

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    您可以并联输出以获得更高的功率、但没有负载共享功能。 例如、如果负载需求是单个 UCC12040的150%额定最大功率、则可以预期每个 UCC12040占75%、但实际上、您可能会看到一个 UCC12040提供100%、而另一个 UCC12040提供50%。 因此、我们不推荐或推荐并行输出的这种配置。 是否可以以不同的方式对电源进行分区、以便您可以独立使用2个 UCC12040而无需并联输出? 单独给我发送电子邮件并参考此 E2E 主题、我们可以讨论更详细的选项?   

    此致、

    史蒂夫