This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有时、即使在设置复位寄存器(1A)的位7后、也无法清除接收到的 PSE 中断。

Guru**** 2553570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288364/unable-to-clear-received-pse-interrupt-sometimes-even-after-setting-bit-7-of-reset-register-1a

器件型号:TPS23881

您好!


我面临与中断清除相关的问题、其中有时在 PSE 上执行 PD 的 JackOut/JackIn 操作时、收到的中断即使在设置复位寄存器的第7位(即将0x80写入0x1a)也无法清除。这一直是我们用于执行清除中断的 (任何类型的中断)、但有时它不起作用。 同样值得注意的是、当再次重复相同的操作(将0x80写入0x1a)时、它会清除中断。 这种行为的可能原因是什么?是否有人面临类似的问题?

对于此行为,可能有两种可能性:
设置复位寄存器的第7位会产生2个中断、其中一个中断不会被清除
设置复位寄存器的第7位本身不能清除接收到的中断。

我们期待尽快响应。

此致  
Ayush Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    您是否可以确认在将0x80写入寄存器0x1a 时、I2C 命令是否被确认?

    是否可以在发出中断清除命令失败之前和之后监视中断状态报告寄存器0x00? 是否有任何中断被清除、或者是否有某些中断未被清除? 发生了什么未被清除的特定中断?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    是、将0x80写入寄存器0x1a 时、会确认 I2C 命令。
    中断清除命令失败前后的0x00值为0x1f。

    此致
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    这不是预期行为。 我将需要在此处重现以解决问题、您能否提供重现问题的确切顺序?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我在快速执行链接翻盖(连续插件/插件)时遇到了问题。

    软件启动时的寄存器设置:

    0x26 --写入0xe4
    0x29 --写入0xdd
    0x40 --写入0xff
    0x50 --写入0xf0
    0x55 --写入0x00
    0x17 --写入0x84
    0x01 --写入0x01
    0x12 --写入0xAA

    作为插件/插件的一部分、我们将读取0x0寄存器并根据其值识别事件类型、根据检测/分类状态寄存器、了解中断是否用于 portUp/portDown 并相应地对中断执行操作(如果是 portUp、则发送 PWON 命令、然后清除中断) 在发生 portDown 的情况下仅清除中断。 这是通用流程、只有在某些情况下 clearInterrupt (将0x80写入0x1a)不工作。



    此致
    Ayush Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    我将在结束时重复这一步骤,并在一周结束时向您提供结果和结论。 谢谢!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    是否有任何有关该问题的更新,您是否能够从您的终端复制该问题?
    此致
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    我无法复制此示例、但这可能取决于进行这些插拔操作时所使用的 PD。 您能确认一下这里是 PD 吗?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:


    此处用于测试的 PD 是4类 思科 IP 电话,我们正在执行这些插拔周期定序(插件和插件之间的第二个间隔)。


    此致、
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayush,

    您是否可以尝试使用不同的 PD 进行测试? 由于 PD 侧保持电荷的大容量电容、我们似乎在快速插拔和插件方面存在一些问题。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    与其他电话(如 Polycom 和 Avaya 电话)一起测试了快速插件/插件,问题可重现。


    此致、
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    Brandon 目前不在办公室。 请期待较慢的回复。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:
    好吧,我们使用的 PD (IP 电话)各绘制了4-5瓦的功率。 只需简单说明一下、您可以使用类似的 PD 进行测试。

    此致、
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ayush:

    感谢您提供 PD 信息。 当 Brandon 回到办公室时、我会告诉他。  

    感谢您的耐心等待。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    您是否可以在事件发生之前和事件发生之后提供寄存器转储? 您当前正在将哪个 SRAM 版本加载到器件中?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    很抱歉延迟回复、与您三个 Excel 工作表共享、其中包含任何事件(启动寄存器设置)之前实际执行的寄存器转储、正常/工作情况下的寄存器转储和问题情况下的最后一个寄存器转储。

    我们使用的是最新的 SRAM 版本07。

    1.启动顺序(在任何插件/插件之前)

    3c 写入事务 26 E4
    3c 写入事务 29 33
    3c 写入事务 40 FF
    3c 写入事务 50 F0
    3c 写入事务 55 00
    3c 写入事务 17 84
    3c 写入事务 01 FF
    3c 写入事务 12 AA
    3c 写入事务 14 FF
    3c 写入事务 19 01
    3c 写入事务 19 02
    3c 写入事务 19 04
    3c 写入事务 19 08
    3c 写入事务 1 A 80
    3c 写入事务 1 A 80
    3c 写入事务 1 A 80

    2.工作案例

    # Total Phase Data Center(TM) v6.73
    #(c) 2005-2017总期  公司开发。
    www.totalphase.com
    #
    #  
    #
    #级 索引 M:s.ms.us 持续时间 长度 错误 S/P 地址 录音 数据
    0 0 0:00.000000 捕获开始 [11/10/23 18:52:40]
    0 1 0:04.388.617 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 2 0:04.388.680 68.600us 1A SP 3c 读取事务 18*
    0 3 0:04.392.181 62.700us 1A s 3c 写入事务 4
    0 4 0:04.392.243 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 5 0:04.396.423 62.800us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 6 0:04.396.486 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 7 0:04.400.307 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 8 0:04.400.369 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 9 0:04.404.119 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 10 0:04.404.182 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 11 0:04.408.050 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 12 0:04.408.113 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 13 0:04.410.874 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 14 0:04.410.937 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 15 0:04.413.678 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 16 0:04.413.740 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 17 0:04.416.630 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 18 0:04.416.693 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 19 0:04.419.438 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 20 0:04.419.501 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 21 0:04.422.245 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 22 0:04.422.308 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 23 0:04.425.049 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 24 0:04.425.112 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 25 0:04.427.884 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 26 0:04.427.947 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 27 0:04.476.471 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 28 0:04.476.534 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 29 0:04.479.278 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 30 0:04.479.341 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 31 0:04.482.082 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 32 0:04.482.145 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 33 0:04.484.883 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 34 0:04.484.946 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 35 0:04.487.756 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 36 0:04.487.819 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 37 0:04.490.566 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 38 0:04.490.628 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 39 0:04.493.368 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 40 0:04.493.431 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 41 0:04.496.995 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 42 0:04.497.058 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 43 0:04.545.429 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 44 0:04.545.492 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 45 0:04.548.325 62.800us 1A s 3c 写入事务 19
    0 46 0:04.548.388 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 47 0:04.551.635 93.600us 2A SP 3c 写入事务 19 04
    0 48 0:04.553.720 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 49 0:04.553.783 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 50 0:04.556.778 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 51 0:04.556.841 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 52 0:04.559.635 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 53 0:04.559.698 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 54 0:04.562.439 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 55 0:04.562.502 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 56 0:04.565.502 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 57 0:04.565.565 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 58 0:04.568.333 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 59 0:04.568.396 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 60 0:04.571.138 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 61 0:04.571.200 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 62 0:04.573.940 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 63 0:04.574.003 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 64 0:04.623.559 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 65 0:04.623622 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 66 0:04.627.684 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 67 0:04.629.808 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 68 0:04.629.871 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 69 0:04.633.219 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 70 0:04.633.282 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 71 0:04.637.478 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 72 0:04.637.540 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 73 0:04.641.261 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 74 0:04.641.324 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 75 0:04.645.029 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 76 0:04.645.092 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 77 0:04.648.827 62.800us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 78 0:04.648.890 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 79 0:04.652.719 93.600us 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 80 0:04.654.826 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 81 0:04.654.889 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 82 0:05.400.289 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 83 0:05.400.352 68.600us 1A SP 3c 读取事务 13*
    0 84 0:05.403.863 62.800us 1A s 3c 写入事务 2
    0 85 0:05.403.926 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 86 0:05.407.085 62.700us 1A s 3c 写入事务 4
    0 87 0:05.407.148 68.600us 1A SP 3c 读取事务 40*
    0 88 0:05.411.094 62.700us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 89 0:05.411.157 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 90 0:05.414.912 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 91 0:05.414.975 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 92 0:05.419.193 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 93 0:05.419.256 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 94 0:05.422.664 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 95 0:05.422.726 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 96 0:05.425.759 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 97 0:05.425.822 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 98 0:05.428.599 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 99 0:05.428.662 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 100 0:05.431.409 62.700us 1A s 3c 写入事务 38
    0 101 0:05.431.471 68.600us 1A SP 3c 读取事务 79*
    0 102 0:05.434.211 62.700us 1A s 3c 写入事务 39
    0 103 0:05.434.274 68.600us 1A SP 3c 读取事务 02*
    0 104 0:05.437.139 62.700us 1A s 3c 写入事务 3A
    0 105 0:05.437.202 68.600us 1A SP 3c 读取事务 21*
    0 106 0:05.439.943 62.800us 1A s 3c 写入事务 3B
    0 107 0:05.440.006 68.600us 1A SP 3c 读取事务 3 A *
    0 108 0:05.443.400 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 109 0:05.443.463 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 110 0:05.446.333 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 111 0:05.446.396 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 112 0:05.449.152 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 113 0:05.449.215 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 114 0:05.451.956 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 115 0:05.452.018 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 116 0:05.454.764 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 117 0:05.454.827 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 118 0:05.503.079 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 119 0:05.503.142 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 120 0:05.506.738 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 121 0:05.506.800 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 122 0:05.509.592 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 123 0:05.509.655 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 124 0:05.512.397 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 125 0:05.512.460 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 126 0:05.515.201 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 127 0:05.515.264 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 128 0:05.518.092 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 129 0:05.518.154 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 130 0:05.520.906 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 131 0:05.520.969 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 132 0:05.523.715 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 133 0:05.523.778 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 134 0:05.526.630 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 135 0:05.526.693 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 136 0:05.574.960 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 137 0:05.575.022 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 138 0:05.578.100 62.700us 1A s 3c 写入事务 19
    0 139 0:05.578.163 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 140 0:05.581.412 93.600us 2A SP 3c 写入事务 19 04
    0 141 0:05.583.509 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 142 0:05.583.572 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 143 0:05.586.440 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 144 0:05.586.502 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 145 0:05.589.260 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 146 0:05.589.323 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 147 0:05.592.067 62.700us 1A s 3c 写入事务 38
    0 148 0:05.592.130 68.600us 1A SP 3c 读取事务 77*
    0 149 0:05.594.870 62.700us 1A s 3c 写入事务 39
    0 150 0:05.594.932 68.600us 1A SP 3c 读取事务 02*
    0 151 0:05.597.803 62.700us 1A s 3c 写入事务 3A
    0 152 0:05.597.866 68.600us 1A SP 3c 读取事务 20*
    0 153 0:05.600.607 62.800us 1A s 3c 写入事务 3B
    0 154 0:05.600.670 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 3 A *
    0 155 0:05.604.070 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 156 0:05.604.133 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 157 0:05.607.184 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 158 0:05.607.247 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 159 0:05.609.989 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 160 0:05.610.051 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 161 0:05.612.797 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 162 0:05.612.860 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 163 0:05.615.633 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 164 0:05.615.696 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 165 0:05.665.047 62.800us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 166 0:05.665.110 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 167 0:05.669.277 93.600us 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 168 0:05.671.402 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 169 0:05.671.465 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 170 0:05.674.784 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 171 0:05.674.846 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 172 0:05.678.993 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 173 0:05.679.056 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 174 0:05.682.835 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 175 0:05.682.897 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 176 0:05.687.024 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 177 0:05.687.087 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 178 0:05.690.867 62.700us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 179 0:05.690.929 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 180 0:05.696.074 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 181 0:05.698.808 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 182 0:05.698.871 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 183 2:44.823.112 捕捉已停止 [11/10/23 18:55:25]

    3.非工作案例

    # Total Phase Data Center(TM) v6.73
    #(c) 2005-2017总期  公司开发。
    www.totalphase.com
    #
    #  
    #
    #级 索引 M:s.ms.us 持续时间 长度 错误 S/P 地址 录音 数据
    0 0 0:00.000000 捕获开始 [11/10/23 18:47:04]
    0 1 0:02.096.670 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 2 0:02.096.732 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 3 0:08.398.104 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 4 0:08.398.166 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 5 0:08.401.272 62.800us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 6 0:08.401.335 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 7 0:08.404.406 62.800us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 8 0:08.404.469 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 9 0:08.419.383 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 10 0:08.419.446 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 11 0:08.422557 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 12 0:08.422.620 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 13 0:08.426.066 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 14 0:08.428.164 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 15 0:08.428.227 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 16 0:08.431.027 62.800us 1A s 3D 写入事务 0
    0 17 0:08.431.090 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 0f*
    0 18 0:08.433.863 62.700us 1A s 3D 写入事务 2
    0 19 0:08.433.926 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 20 0:08.437.106 62.700us 1A s 3D 写入事务 4
    0 21 0:08.437.169 68.600us 1A SP 3D 读取事务 04*
    0 22 0:08.440.166 62.700us 1A s 3D 写入事务 6
    0 23 0:08.440.229 68.600us 1A SP 3D 读取事务 40*
    0 24 0:08.443.598 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 25 0:08.443.661 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 26 0:08.447.087 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 27 0:08.447.149 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 28 0:08.450.778 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 29 0:08.450.841 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 30 0:08.453.929 62.700us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 31 0:08.453.991 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 32 0:08.457.449 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 33 0:08.459.567 62.800us 1A s 3D 写入事务 0
    0 34 0:08.459.629 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 35 0:09.398.283 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 36 0:09.398.345 68.600us 1A SP 3c 读取事务 18*
    0 37 0:09.401.129 62.800us 1A s 3c 写入事务 4
    0 38 0:09.401.191 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 39 0:09.404.519 62.800us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 40 0:09.404.582 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 41 0:09.407.750 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 42 0:09.407.812 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 43 0:09.410.965 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 44 0:09.411.028 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 45 0:09.413.843 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 46 0:09.413.906 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 47 0:09.416.806 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 48 0:09.416.869 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 49 0:09.419.624 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 50 0:09.419.687 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 51 0:09.422.428 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 52 0:09.422.490 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 53 0:09.425.233 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 54 0:09.425.295 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 55 0:09.428.406 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 56 0:09.428.468 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 57 0:09.431.211 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 58 0:09.431.274 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 59 0:09.434.014 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 60 0:09.434.077 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 61 0:09.482.447 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 62 0:09.482.510 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 63 0:09.485.250 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 64 0:09.485.313 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 65 0:09.488.367 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 66 0:09.488.430 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 67 0:09.491.173 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 68 0:09.491.235 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 69 0:09.493.976 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 70 0:09.494.039 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 71 0:09.496.999 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 72 0:09.497.061 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 73 0:09.499.809 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 74 0:09.499.872 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 75 0:09.502.612 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 76 0:09.502.675 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 77 0:09.551.203 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 78 0:09.551.266 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 79 0:09.554.077 62.700us 1A s 3c 写入事务 19
    0 80 0:09.554.139 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 81 0:09.557.499 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 19 04
    0 82 0:09.559.592 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 83 0:09.559.655 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 84 0:09.562.396 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 85 0:09.562.459 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 86 0:09.565.198 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 87 0:09.565.261 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 88 0:09.568.270 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 89 0:09.568.333 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 90 0:09.571.089 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 91 0:09.571.152 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 92 0:09.573.894 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 93 0:09.573.957 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 94 0:09.576.968 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 95 0:09.577.031 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 96 0:09.579.780 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 97 0:09.579.843 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 98 0:09.628.691 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 99 0:09.628.753 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 100 0:09.632.059 93.600us 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 101 0:09.634.243 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 102 0:09.634.305 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 103 0:09.637.266 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 104 0:09.637.329 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 105 0:09.640.459 62.800us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 106 0:09.640.521 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 107 0:09.643.595 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 108 0:09.643.658 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 109 0:09.647.022 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 110 0:09.647.085 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 111 0:09.650.199 62.700us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 112 0:09.650.262 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 113 0:09.653.560 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 114 0:09.655.768 62.800us 1A s 3D 写入事务 0
    0 115 0:09.655.831 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 116 0:10.398.346 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 117 0:10.398.409 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 58*
    0 118 0:10.401.187 62.700us 1A s 3c 写入事务 4
    0 119 0:10.401.250 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 120 0:10.404.261 62.700us 1A s 3c 写入事务 8
    0 121 0:10.404.324 68.600us 1A SP 3c 读取事务 04*
    0 122 0:10.407.725 62.700us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 123 0:10.407.787 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 124 0:10.410.900 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 125 0:10.410.963 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 126 0:10.414.055 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 127 0:10.414.118 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 128 0:10.417.710 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 129 0:10.417.773 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 130 0:10.421.083 93.600us 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 131 0:10.423.205 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 132 0:10.423.268 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 133 0:10.426.071 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 134 0:10.426.133 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 135 0:10.429.275 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 136 0:10.429.338 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 137 0:10.432.411 62.800us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 138 0:10.432.474 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 139 0:10.435.558 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 140 0:10.435.621 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 141 0:10.438.951 62.700us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 142 0:10.439.014 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 143 0:10.442.314 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 144 0:10.444.404 62.800us 1A s 3D 写入事务 0
    0 145 0:10.444.467 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 146 0:11.398.639 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 147 0:11.398.701 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 148 0:11.401.819 62.700us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 149 0:11.401.882 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 150 0:11.404.947 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 151 0:11.405.009 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 152 0:11.408.205 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 153 0:11.408.268 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 154 0:11.411.339 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 155 0:11.411.402 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 156 0:11.414.704 93.600us 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 157 0:11.416.816 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 158 0:11.416.879 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 159 0:11.419.680 62.800us 1A s 3D 写入事务 0
    0 160 0:11.419.743 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 18*
    0 161 0:11.422.524 62.700us 1A s 3D 写入事务 4
    0 162 0:11.422.587 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 163 0:11.426.225 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 164 0:11.426.287 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 165 0:11.429.457 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 166 0:11.429.520 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 167 0:11.432.621 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 168 0:11.432.683 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 169 0:11.435.499 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 170 0:11.435.562 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 171 0:11.438.417 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 172 0:11.438.479 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 173 0:11.441.229 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 174 0:11.441.292 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 175 0:11.444.032 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 176 0:11.444.094 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 177 0:11.446.900 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 178 0:11.446.963 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 179 0:11.449.717 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 180 0:11.449.780 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 181 0:11.452.522 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 182 0:11.452.585 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 183 0:11.455.325 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 184 0:11.455.387 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 185 0:11.503.772 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 186 0:11.503.835 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 187 0:11.506.603 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 188 0:11.506.666 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 189 0:11.509.428 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 190 0:11.509.491 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 191 0:11.512.232 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 192 0:11.512.295 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 193 0:11.515.038 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 194 0:11.515.101 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 195 0:11.518.059 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 196 0:11.518.122 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 197 0:11.520.865 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 198 0:11.520.927 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 199 0:11.523.682 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 200 0:11.523.744 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 201 0:11.572.745 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 202 0:11.572.808 68.400us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 203 0:11.575.618 62.700us 1A s 3D 写入事务 19
    0 204 0:11.575.680 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 205 0:11.579.181 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 19 04
    0 206 0:11.581.274 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 207 0:11.581.336 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 208 0:11.584.078 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 209 0:11.584.141 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 210 0:11.587.034 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 211 0:11.587.097 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 212 0:11.589.851 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 213 0:11.589.914 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 214 0:11.592.654 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 215 0:11.592.717 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 216 0:11.595.456 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 217 0:11.595.519 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 218 0:11.598.391 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 219 0:11.598.454 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 220 0:11.601.195 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 221 0:11.601.258 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 222 0:11.650.052 62.700us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 223 0:11.650.115 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 224 0:11.653.434 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 225 0:11.655.552 62.800us 1A s 3D 写入事务 0
    0 226 0:11.655.615 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 227 0:12.398.776 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 228 0:12.398.839 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 229 0:12.401.934 62.700us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 230 0:12.401.997 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 231 0:12.405.089 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 232 0:12.405.152 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 233 0:12.408.348 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 234 0:12.408.411 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 235 0:12.411.488 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 236 0:12.411.551 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 237 0:12.414.856 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 238 0:12.416.966 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 239 0:12.417.029 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 240 0:12.419.843 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 241 0:12.419.906 68.600us 1A SP 3D 读取事务 13*
    0 242 0:12.422.681 62.700us 1A s 3D 写入事务 2
    0 243 0:12.422.743 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 244 0:12.425.736 62.700us 1A s 3D 写入事务 4
    0 245 0:12.425.798 68.600us 1A SP 3D 读取事务 40*
    0 246 0:12.429.402 62.800us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 247 0:12.429.465 68.400us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 248 0:12.432.570 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 249 0:12.432.633 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 250 0:12.435.955 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 251 0:12.436.018 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 252 0:12.438.869 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 253 0:12.438.932 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 254 0:12.441.675 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 255 0:12.441.738 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 256 0:12.444.479 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 257 0:12.444.542 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 258 0:12.447.360 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 259 0:12.447.423 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 260 0:12.450.185 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 261 0:12.450.248 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 262 0:12.452.993 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 263 0:12.453.056 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 264 0:12.455.795 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 265 0:12.455.858 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 266 0:12.458.757 62.700us 1A s 3D 写入事务 38
    0 267 0:12.458.820 68.600us 1A SP 3D 读取事务 7E*
    0 268 0:12.461.561 62.800us 1A s 3D 写入事务 39
    0 269 0:12.461.624 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 02*
    0 270 0:12.464.364 62.700us 1A s 3D 写入事务 3A
    0 271 0:12.464.426 68.600us 1A SP 3D 读取事务 40*
    0 272 0:12.467.345 62.700us 1A s 3D 写入事务 3B
    0 273 0:12.467.408 68.600us 1A SP 3D 读取事务 3 A *
    0 274 0:12.470.233 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 275 0:12.470.296 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 276 0:12.518.846 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 277 0:12.518.909 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 278 0:12.521.652 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 279 0:12.521.715 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 280 0:12.524.454 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 281 0:12.524.517 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 282 0:12.527.392 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 283 0:12.527.454 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 284 0:12.530.201 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 285 0:12.530.264 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 286 0:12.533.138 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 287 0:12.533.201 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 288 0:12.535.944 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 289 0:12.536.007 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 290 0:12.538.785 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 291 0:12.538.848 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 292 0:12.541.593 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 293 0:12.541.656 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 294 0:12.590.548 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 295 0:12.590.611 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 296 0:12.593.416 62.700us 1A s 3D 写入事务 19
    0 297 0:12.593.478 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 298 0:12.596.848 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 19 04
    0 299 0:12.598.945 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 300 0:12.599.008 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 301 0:12.601.750 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 302 0:12.601.812 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 303 0:12.604.553 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 304 0:12.604.616 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 305 0:12.618.763 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 306 0:12.618.826 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 307 0:12.621.587 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 308 0:12.621.649 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 309 0:12.624.390 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 310 0:12.624.452 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 311 0:12.627.494 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 312 0:12.627.557 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 313 0:12.630.304 62.700us 1A s 3D 写入事务 38
    0 314 0:12.630.366 68.600us 1A SP 3D 读取事务 02*
    0 315 0:12.633.105 62.700us 1A s 3D 写入事务 39
    0 316 0:12.633.168 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 317 0:12.635.908 62.800us 1A s 3D 写入事务 3A
    0 318 0:12.635.970 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 4E*
    0 319 0:12.638.847 62.800us 1A s 3D 写入事务 3B
    0 320 0:12.638.910 68.600us 1A SP 3D 读取事务 3 A *
    0 321 0:12.641.748 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 322 0:12.641.811 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 323 0:12.690.513 62.800us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 324 0:12.690.576 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 325 0:12.693.884 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 326 0:12.696.020 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 327 0:12.696.082 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 328 0:13.398.786 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 329 0:13.398.849 68.600us 1A SP 3c 读取事务 08*
    0 330 0:13.401.628 62.700us 1A s 3c 写入事务 4
    0 331 0:13.401.691 68.600us 1A SP 3c 读取事务 04*
    0 332 0:13.405.023 62.800us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 333 0:13.405.086 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 334 0:13.408.285 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 335 0:13.408.348 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 336 0:13.411.511 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 337 0:13.411.574 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 04*
    0 338 0:13.414.389 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 339 0:13.414.451 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 340 0:13.417.484 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 341 0:13.417.547 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 342 0:13.420.303 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 343 0:13.420.366 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 344 0:13.423.108 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 345 0:13.423.171 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 346 0:13.425.911 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 347 0:13.425.974 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 348 0:13.428.790 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 349 0:13.428.852 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 350 0:13.431.594 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 351 0:13.431.657 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 352 0:13.434.397 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 353 0:13.434.460 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 354 0:13.482.812 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 355 0:13.482.874 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 356 0:13.485.615 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 357 0:13.485.678 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 358 0:13.488.448 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 359 0:13.488.510 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 360 0:13.491.251 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 361 0:13.491.313 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 362 0:13.494.054 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 363 0:13.494.117 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 364 0:13.496.963 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 365 0:13.497.026 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 366 0:13.499.783 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 367 0:13.499.846 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 368 0:13.502.587 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 369 0:13.502.650 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 370 0:13.551.213 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 371 0:13.551.276 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 372 0:13.554.080 62.800us 1A s 3c 写入事务 19
    0 373 0:13.554.143 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 374 0:13.557.483 93.600us 2A SP 3c 写入事务 19 04
    0 375 0:13.559.579 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 376 0:13.559.642 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 377 0:13.562.384 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 378 0:13.562.447 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 379 0:13.565.192 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 380 0:13.565.255 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 381 0:13.568.317 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 382 0:13.568.380 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 383 0:13.571.172 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 384 0:13.571.235 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 385 0:13.573.977 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 386 0:13.574.040 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 387 0:13.576.897 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 388 0:13.576.959 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 389 0:13.579.714 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 390 0:13.579.776 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 391 0:13.628.476 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 392 0:13.628.539 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 393 0:13.631.854 93.600us 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 394 0:13.633.948 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 395 0:13.634.010 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 396 0:13.636.975 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 397 0:13.637.038 68.600us 1A SP 3D 读取事务 0f*
    0 398 0:13.639.840 62.700us 1A s 3D 写入事务 2
    0 399 0:13.639.902 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 400 0:13.642.896 62.700us 1A s 3D 写入事务 4
    0 401 0:13.642.959 68.600us 1A SP 3D 读取事务 04*
    0 402 0:13.645.951 62.700us 1A s 3D 写入事务 6
    0 403 0:13.646.013 68.600us 1A SP 3D 读取事务 40*
    0 404 0:13.649.618 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 405 0:13.649.680 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 406 0:13.652.811 62.800us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 407 0:13.652.874 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 408 0:13.656.708 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 409 0:13.656.771 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 410 0:13.659.941 62.700us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 411 0:13.660.003 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 412 0:13.663.311 93.600us 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 413 0:13.665.428 62.800us 1A s 3D 写入事务 0
    0 414 0:13.665.491 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 415 0:14.398.971 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 416 0:14.399.033 68.600us 1A SP 3c 读取事务 13*
    0 417 0:14.401.812 62.700us 1A s 3c 写入事务 2
    0 418 0:14.401.875 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 419 0:14.404.979 62.700us 1A s 3c 写入事务 4
    0 420 0:14.405.042 68.600us 1A SP 3c 读取事务 40*
    0 421 0:14.408.606 62.700us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 422 0:14.408.669 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 423 0:14.411.773 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 424 0:14.411.836 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 425 0:14.415.161 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 426 0:14.415.223 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 427 0:14.418.277 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 428 0:14.418.339 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 429 0:14.421.085 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 430 0:14.421.147 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 431 0:14.423.894 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 432 0:14.423.957 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 433 0:14.426.714 62.800us 1A s 3c 写入事务 38
    0 434 0:14.426.777 68.600us 1A SP 3c 读取事务 BC *
    0 435 0:14.429.529 62.800us 1A s 3c 写入事务 39
    0 436 0:14.429.592 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 02*
    0 437 0:14.432.331 62.700us 1A s 3c 写入事务 3A
    0 438 0:14.432.394 68.600us 1A SP 3c 读取事务 22个*
    0 439 0:14.435.148 62.700us 1A s 3c 写入事务 3B
    0 440 0:14.435.210 68.600us 1A SP 3c 读取事务 3 A *
    0 441 0:14.438.050 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 442 0:14.438.113 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 443 0:14.440.858 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 444 0:14.440.921 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 445 0:14.443.660 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 446 0:14.443.723 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 447 0:14.446.714 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 448 0:14.446.776 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 449 0:14.449.545 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 450 0:14.449.608 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 451 0:14.497.988 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 452 0:14.498.051 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 453 0:14.500.801 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 454 0:14.500.864 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 455 0:14.503.604 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 456 0:14.503.667 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 457 0:14.506.646 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 458 0:14.506.709 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 459 0:14.509.485 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 460 0:14.509.548 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 461 0:14.512.296 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 462 0:14.512.359 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 463 0:14.515.101 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 464 0:14.515.163 68.400us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 465 0:14.518.020 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 466 0:14.518.083 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 467 0:14.520.826 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 468 0:14.520.889 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 469 0:14.569.594 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 470 0:14.569.656 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 471 0:14.572.466 62.700us 1A s 3c 写入事务 19
    0 472 0:14.572.529 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 473 0:14.575.773 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 19 04
    0 474 0:14.577.887 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 475 0:14.577.950 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 476 0:14.580.697 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 477 0:14.580.760 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 478 0:14.583.502 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 479 0:14.583.564 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 480 0:14.586.305 62.700us 1A s 3c 写入事务 38
    0 481 0:14.586.368 68.600us 1A SP 3c 读取事务 05*
    0 482 0:14.589.135 62.700us 1A s 3c 写入事务 39
    0 483 0:14.589.197 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 484 0:14.591.938 62.800us 1A s 3c 写入事务 3A
    0 485 0:14.592.001 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 27*
    0 486 0:14.594.748 62.700us 1A s 3c 写入事务 3B
    0 487 0:14.594.810 68.600us 1A SP 3c 读取事务 3 A *
    0 488 0:14.597.915 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 489 0:14.597.977 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 490 0:14.600.724 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 491 0:14.600.787 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 492 0:14.603.533 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 493 0:14.603.596 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 494 0:14.606.461 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 495 0:14.606.524 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 496 0:14.609.298 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 497 0:14.609.360 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 498 0:14.658.100 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 499 0:14.658.162 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 500 0:14.661.491 93.600us 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 501 0:14.663.610 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 502 0:14.663.672 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 503 0:14.666.666 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 504 0:14.666.729 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 505 0:14.669.888 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 506 0:14.669.950 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 507 0:14.673.021 62.800us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 508 0:14.673.084 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 509 0:14.676.137 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 510 0:14.676.200 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 511 0:14.679.566 62.800us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 512 0:14.679.629 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 513 0:14.682.925 93.600us 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 514 0:14.685.009 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 515 0:14.685.072 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 516 0:15.399.094 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 517 0:15.399.157 68.600us 1A SP 3c 读取事务 0f*
    0 518 0:15.401.933 62.700us 1A s 3c 写入事务 2
    0 519 0:15.401.996 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 520 0:15.404.989 62.700us 1A s 3c 写入事务 4
    0 521 0:15.405.052 68.600us 1A SP 3c 读取事务 04*
    0 522 0:15.419.347 62.800us 1A s 3c 写入事务 6
    0 523 0:15.419.410 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 40*
    0 524 0:15.422.805 62.800us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 525 0:15.422.867 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 526 0:15.426.018 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 527 0:15.426.081 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 528 0:15.429.851 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 529 0:15.429.914 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 530 0:15.433.005 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 531 0:15.433.068 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 532 0:15.436.377 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 533 0:15.438.530 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 534 0:15.438.593 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 535 0:15.441.392 62.800us 1A s 3D 写入事务 0
    0 536 0:15.441.455 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 537 0:15.444.565 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 538 0:15.444.628 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 539 0:15.447.859 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 540 0:15.447.922 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 541 0:15.451.051 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 542 0:15.451.114 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 543 0:15.454.180 62.800us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 544 0:15.454.243 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 545 0:15.457.883 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 546 0:15.459.989 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 547 0:15.460.052 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 548 0:16.399.286 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 549 0:16.399.349 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 550 0:16.402.452 62.800us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 551 0:16.402.514 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 552 0:16.405.585 62.800us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 553 0:16.405.648 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 554 0:16.408.959 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 555 0:16.409.022 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 556 0:16.412.084 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 557 0:16.412.147 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 558 0:16.415.441 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 559 0:16.417.685 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 560 0:16.417.748 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 561 0:16.420.605 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 562 0:16.420.667 68.600us 1A SP 3D 读取事务 18*
    0 563 0:16.423.441 62.700us 1A s 3D 写入事务 4
    0 564 0:16.423.504 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 565 0:16.426.913 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 566 0:16.426.976 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 567 0:16.430.129 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 568 0:16.430.191 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 569 0:16.433.295 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 570 0:16.433.358 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 571 0:16.436.176 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 572 0:16.436.238 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 573 0:16.439.141 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 574 0:16.439.204 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 575 0:16.441.945 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 576 0:16.442.008 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 577 0:16.444.747 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 578 0:16.444.810 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 579 0:16.447.660 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 580 0:16.447.723 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 581 0:16.450.484 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 582 0:16.450.546 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 583 0:16.453.294 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 584 0:16.453.357 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 585 0:16.456.104 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 586 0:16.456.166 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 587 0:16.504.523 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 588 0:16.504.586 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 589 0:16.507.508 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 590 0:16.507.571 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 591 0:16.510.329 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 592 0:16.510.392 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 593 0:16.513.134 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 594 0:16.513.197 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 595 0:16.515.963 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 596 0:16.516.026 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 597 0:16.518.798 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 598 0:16.518.860 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 599 0:16.521.602 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 600 0:16.521.665 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 601 0:16.524.411 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 602 0:16.524.473 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 603 0:16.572.710 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 604 0:16.572.773 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 605 0:16.575.584 62.800us 1A s 3D 写入事务 19
    0 606 0:16.575.647 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 607 0:16.578.999 93.600us 2A SP 3D 写入事务 19 04
    0 608 0:16.581.094 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 609 0:16.581.156 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 610 0:16.583.899 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 611 0:16.583.961 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 612 0:16.586.808 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 613 0:16.586.871 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 614 0:16.589.640 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 615 0:16.589.703 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 616 0:16.592.451 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 617 0:16.592.514 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 618 0:16.595.254 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 619 0:16.595.317 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 620 0:16.598.319 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 621 0:16.598.381 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 622 0:16.601.124 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 623 0:16.601.187 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 624 0:16.650.262 62.800us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 625 0:16.650.325 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 626 0:16.653.634 93.600us 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 627 0:16.655.767 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 628 0:16.655.830 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 629 0:17.399.402 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 630 0:17.399.464 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 631 0:17.402.566 62.700us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 632 0:17.402.629 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 633 0:17.405.704 62.800us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 634 0:17.405.767 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 635 0:17.409.163 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 636 0:17.409.226 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 637 0:17.412.319 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 638 0:17.412.382 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 639 0:17.415.678 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 640 0:17.417.781 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 641 0:17.417.843 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 642 0:17.420.645 62.800us 1A s 3D 写入事务 0
    0 643 0:17.420.708 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 13*
    0 644 0:17.423.481 62.700us 1A s 3D 写入事务 2
    0 645 0:17.423.544 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 646 0:17.426.542 62.700us 1A s 3D 写入事务 4
    0 647 0:17.426.604 68.600us 1A SP 3D 读取事务 40*
    0 648 0:17.429.991 62.800us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 649 0:17.430.054 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 650 0:17.433.158 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 651 0:17.433.220 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 652 0:17.436.546 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 653 0:17.436.609 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 654 0:17.439.589 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 655 0:17.439.652 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 656 0:17.442.424 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 657 0:17.442.487 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 658 0:17.445.237 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 659 0:17.445.300 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 660 0:17.448.077 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 661 0:17.448.140 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 662 0:17.450.883 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 663 0:17.450.946 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 664 0:17.453.689 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 665 0:17.453.751 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 666 0:17.456.491 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 667 0:17.456.554 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 668 0:17.459.394 62.700us 1A s 3D 写入事务 38
    0 669 0:17.459.456 68.600us 1A SP 3D 读取事务 03*
    0 670 0:17.462.197 62.700us 1A s 3D 写入事务 39
    0 671 0:17.462.259 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 672 0:17.464.999 62.700us 1A s 3D 写入事务 3A
    0 673 0:17.465.062 68.600us 1A SP 3D 读取事务 4D*
    0 674 0:17.468.043 62.700us 1A s 3D 写入事务 3B
    0 675 0:17.468.105 68.600us 1A SP 3D 读取事务 3 A *
    0 676 0:17.470.934 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 677 0:17.470.997 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 678 0:17.519.369 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 679 0:17.519.432 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 680 0:17.522.173 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 681 0:17.522.236 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 682 0:17.524.975 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 683 0:17.525.038 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 684 0:17.527.797 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 685 0:17.527.860 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 686 0:17.530.616 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 687 0:17.530.679 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 688 0:17.533.421 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 689 0:17.533.484 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 690 0:17.536.229 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 691 0:17.536.292 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 692 0:17.539.077 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 693 0:17.539.140 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 694 0:17.541.885 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 695 0:17.541.947 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 696 0:17.590.452 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 697 0:17.590.515 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 698 0:17.593.320 62.700us 1A s 3D 写入事务 19
    0 699 0:17.593.383 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 700 0:17.596.629 93.600us 2A SP 3D 写入事务 19 04
    0 701 0:17.598.746 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 702 0:17.598.808 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 703 0:17.601.551 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 704 0:17.601.614 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 705 0:17.604.374 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 706 0:17.604.437 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 707 0:17.607.196 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 708 0:17.607.259 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 709 0:17.610.012 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 710 0:17.610.075 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 711 0:17.612.816 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 712 0:17.612.879 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 713 0:17.615.618 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 714 0:17.615.681 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 715 0:17.618.619 62.700us 1A s 3D 写入事务 38
    0 716 0:17.618.681 68.600us 1A SP 3D 读取事务 03*
    0 717 0:17.621.425 62.800us 1A s 3D 写入事务 39
    0 718 0:17.621.488 68.400us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 719 0:17.624.228 62.700us 1A s 3D 写入事务 3A
    0 720 0:17.624.290 68.600us 1A SP 3D 读取事务 4B*
    0 721 0:17.627.138 62.700us 1A s 3D 写入事务 3B
    0 722 0:17.627.201 68.600us 1A SP 3D 读取事务 3 A *
    0 723 0:17.630.039 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 724 0:17.630.102 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 725 0:17.679.006 62.700us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 726 0:17.679.069 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 727 0:17.682.377 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 728 0:17.684.497 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 729 0:17.684.560 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 730 0:18.399.537 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 731 0:18.399.600 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 732 0:18.402.708 62.800us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 733 0:18.402.770 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 734 0:18.405.854 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 735 0:18.405.916 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 736 0:18.409.240 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 737 0:18.409.303 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 738 0:18.412.370 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 739 0:18.412.433 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 740 0:18.415.730 93.600us 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 741 0:18.417.996 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 742 0:18.418.058 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 743 0:18.420.866 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 744 0:18.420.929 68.600us 1A SP 3D 读取事务 0f*
    0 745 0:18.423.701 62.700us 1A s 3D 写入事务 2
    0 746 0:18.423.764 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 747 0:18.426.756 62.700us 1A s 3D 写入事务 4
    0 748 0:18.426.819 68.600us 1A SP 3D 读取事务 04*
    0 749 0:18.429.844 62.700us 1A s 3D 写入事务 6
    0 750 0:18.429.906 68.600us 1A SP 3D 读取事务 40*
    0 751 0:18.433.268 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 752 0:18.433.331 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 753 0:18.436.462 62.800us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 754 0:18.436.524 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 755 0:18.440.256 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 756 0:18.440.319 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 757 0:18.443.404 62.700us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 758 0:18.443.467 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 759 0:18.446.781 93.600us 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 760 0:18.448.962 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 761 0:18.449.025 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 762 0:19.399.670 62.700us 1A s 3c 写入事务 0
    0 763 0:19.399.733 68.600us 1A SP 3c 读取事务 18*
    0 764 0:19.402.510 62.700us 1A s 3c 写入事务 4
    0 765 0:19.402.573 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 766 0:19.405.925 62.700us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 767 0:19.405.988 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 768 0:19.409.153 62.800us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 769 0:19.409.215 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 770 0:19.412.323 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 771 0:19.412.386 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 772 0:19.415.198 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 773 0:19.415.260 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 774 0:19.418.128 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 775 0:19.418.191 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 776 0:19.420.946 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 777 0:19.421.009 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 778 0:19.423.753 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 779 0:19.423.815 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 780 0:19.426.556 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 781 0:19.426.619 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 782 0:19.429.474 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 783 0:19.429.537 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 784 0:19.432.286 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 785 0:19.432.349 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 786 0:19.435.089 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 787 0:19.435.152 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 788 0:19.483.552 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 789 0:19.483.614 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 790 0:19.486.355 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 791 0:19.486.418 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 792 0:19.489.197 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 793 0:19.489.260 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 794 0:19.492.048 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 795 0:19.492.111 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 796 0:19.494.854 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 797 0:19.494.917 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 798 0:19.497.801 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 799 0:19.497.863 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 800 0:19.500.624 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 801 0:19.500.687 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 802 0:19.503.428 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 803 0:19.503.491 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 804 0:19.551.553 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 805 0:19.551.615 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 806 0:19.554.419 62.800us 1A s 3c 写入事务 19
    0 807 0:19.554.482 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 808 0:19.557.849 93.600us 2A SP 3c 写入事务 19 04
    0 809 0:19.559.947 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 810 0:19.560.010 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 811 0:19.562.753 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 812 0:19.562.816 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 813 0:19.565.560 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 814 0:19.565.623 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 815 0:19.568.532 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 816 0:19.568.595 68.400us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 817 0:19.571.337 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 818 0:19.571.400 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 819 0:19.574.141 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 820 0:19.574.204 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 821 0:19.576.943 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 822 0:19.577.006 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 823 0:19.579.772 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 824 0:19.579.835 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 825 0:19.640.062 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 826 0:19.640.125 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 827 0:19.643.439 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 828 0:19.645.556 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 829 0:19.645.619 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 830 0:19.648.884 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 831 0:19.648.947 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 832 0:19.652.121 62.800us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 833 0:19.652.184 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 834 0:19.655.255 62.800us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 835 0:19.655.318 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 836 0:19.658.594 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 837 0:19.658.657 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 838 0:19.661.758 62.700us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 839 0:19.661.820 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 840 0:19.665.122 93.600us 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 841 0:19.667.574 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 842 0:19.667.636 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 843 0:20.399.841 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 844 0:20.399.903 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 13*
    0 845 0:20.402.684 62.800us 1A s 3c 写入事务 2
    0 846 0:20.402.747 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 847 0:20.405.740 62.700us 1A s 3c 写入事务 4
    0 848 0:20.405.803 68.600us 1A SP 3c 读取事务 40*
    0 849 0:20.409.446 62.700us 1A s 3c 写入事务 0c
    0 850 0:20.409.509 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 851 0:20.412.614 62.700us 1A s 3c 写入事务 0d
    0 852 0:20.412.677 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 853 0:20.416.001 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 854 0:20.416.064 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 855 0:20.418.940 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 856个 0:20.419.002 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 857 0:20.421.754 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 858 0:20.421.816 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 859 0:20.424.557 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 860 0:20.424.620 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 861 0:20.427.473 62.800us 1A s 3c 写入事务 38
    0 862 0:20.427.536 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 05*
    0 863 0:20.430.300 62.700us 1A s 3c 写入事务 39
    0 864 0:20.430.363 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 865 0:20.433.102 62.700us 1A s 3c 写入事务 3A
    0 866 0:20.433.165 68.600us 1A SP 3c 读取事务 2E*
    0 867 0:20.435.904 62.700us 1A s 3c 写入事务 3B
    0 868 0:20.435.967 68.600us 1A SP 3c 读取事务 3 A *
    0 869 0:20.439.043 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 870 0:20.439.106 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 871 0:20.441.853 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 872 0:20.441.915 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 873个 0:20.444.655 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 874 0:20.444.718 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 875 0:20.447.471 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 876 0:20.447.534 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 877 0:20.450.290 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 878 0:20.450.353 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 879 0:20.499.061 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 880 0:20.499.124 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 881 0:20.501.867 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 882 0:20.501.929 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 883 0:20.504.669 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 884 0:20.504.732 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 885 0:20.507.492 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 886 0:20.507.554 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 887 0:20.510.309 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 888 0:20.510.371 68.600us 1A SP 3c 读取事务 44*
    0 889 0:20.513.115 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 890 0:20.513.178 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 891 0:20.515.929 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 892 0:20.515.992 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 893 0:20.518.886 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 894 0:20.518.949 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 895 0:20.521.692 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 896 0:20.521.754 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 897 0:20.570.259 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 898 0:20.570.322 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 899 0:20.573.066 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 900 0:20.573.129 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 901 0:20.678.545 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 902 0:20.678.608 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 903 0:20.788.404 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 904 0:20.788.467 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 905 0:20.898.429 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 906 0:20.898.492 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 907 0:21.019.712 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 908 0:21.019.775 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 909 0:21.132.068 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 910 0:21.132.131 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 911 0:21.238.526 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 912 0:21.238.589 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 913 0:21.348.513 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 914 0:21.348.575 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 915 0:21.458.691 62.800us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 916 0:21.458.754 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 917 0:21.568.561 62.700us 1A s 3c 写入事务 0e
    0 918 0:21.568.623 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 919 0:21.571.445 62.700us 1A s 3c 写入事务 19
    0 920 0:21.571.508 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 921 0:21.574.757 93.600us 2A SP 3c 写入事务 19 04
    0 922 0:21.576.844 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 923 0:21.576.907 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 924 0:21.579.931 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 925 0:21.579.993 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 926 0:21.582.735 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 927 0:21.582.798 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 928 0:21.585.538 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 929 0:21.585.601 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 930 0:21.588.359 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 931 0:21.588.421 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 932 0:21.591.171 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 933 0:21.591.233 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 934 0:21.593.974 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 935 0:21.594.037 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 936 0:21.596.777 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 937 0:21.596.839 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 938 0:21.645.411 62.700us 1A s 3c 写入事务 0f
    0 939 0:21.645.474 68.600us 1A SP 3c 读取事务 06*
    0 940 0:21.648.807 93.500 μ s 2A SP 3c 写入事务 1 A 80
    0 941 0:21.650.898 62.800us 1A s 3c 写入事务 0
    0 942 0:21.650.961 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 943 0:21.653.757 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 944 0:21.653.820 68.600us 1A SP 3D 读取事务 18*
    0 945 0:21.656.591 62.800us 1A s 3D 写入事务 4
    0 946 0:21.656.654 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 947 0:21.660.251 62.700us 1A s 3D 写入事务 0c
    0 948 0:21.660.314 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 949 0:21.663.439 62.700us 1A s 3D 写入事务 0d
    0 950 0:21.663.502 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 951 0:21.666.604 62.700us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 952 0:21.666.667 68.600us 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 953 0:21.669.861 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 954 0:21.669.924 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 955 0:21.672.670 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 956 0:21.672.733 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 957 0:21.675.472 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 958 0:21.675.535 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 959 0:21.678.417 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 960 0:21.678.480 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 961 0:21.681.236 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 962 0:21.681.299 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 963 0:21.684.041 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 964 0:21.684.103 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 965 0:21.686.849 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 966 0:21.686.911 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 967 0:21.689.681 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 968 0:21.689.743 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 969 0:21.738.333 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 970 0:21.738.396 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 971 0:21.741.148 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 972 0:21.741.211 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 973 0:21.743.952 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 974 0:21.744.015 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 975 0:21.746.755 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 976 0:21.746.817 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 977 0:21.749.717 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 978 0:21.749.780 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 979 0:21.752.526 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 980 0:21.752.588 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 981 0:21.755.330 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 982 0:21.755.393 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 983 0:21.758.520 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 984 0:21.758.582 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 985 0:21.806.765 62.800us 1A s 3D 写入事务 0e
    0 986 0:21.806.828 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 44*
    0 987 0:21.809.672 62.700us 1A s 3D 写入事务 19
    0 988 0:21.809.735 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 989 0:21.812.981 93.500 μ s 2A SP 3D 写入事务 19 04
    0 990 0:21.815.067 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 991 0:21.815.129 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 992 0:21.817.892 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 993 0:21.817.955 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 994 0:21.820.719 62.700us 1A s 3c 写入事务 10
    0 995 0:21.820.782 68.600us 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 996 0:21.823.525 62.800us 1A s 3c 写入事务 10
    0 997 0:21.823.588 68.500 μ s 1A SP 3c 读取事务 00*
    0 998 0:21.826.329 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 999 0:21.826.392 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 1000 0:21.829.172 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 1001 0:21.829.235 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 1002 0:21.831.976 62.700us 1A s 3D 写入事务 10
    0 1003 0:21.832.039 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 1004 0:21.834.778 62.800us 1A s 3D 写入事务 10
    0 1005 0:21.834.841 68.500 μ s 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 1006 0:21.884.044 62.800us 1A s 3D 写入事务 0f
    0 1007 0:21.884.107 68.600us 1A SP 3D 读取事务 06*
    0 1008 0:21.887.527 93.600us 2A SP 3D 写入事务 1 A 80
    0 1009 0:21.890.063 62.700us 1A s 3D 写入事务 0
    0 1010 0:21.890.126 68.600us 1A SP 3D 读取事务 00*
    0 1011 0:36.641.221 捕捉已停止 [11/10/23 18:47:40]



    此致
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    我已向您发送一个朋友请求、请将这些日志发电子邮件至离线状态。  

    我还建议加载 SRAM v14、因为这是最新的 SRAM 版本。

    此致、

    布兰登