This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:功耗

Guru**** 2501735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304068/bq24172-power-consumption

器件型号:BQ24172

您好!

在我们的设计中、BQ24172 将用于在 ISET = 2A 和 VBATT= 4.2V 时为电池充电。 适配器输入电压为12V、负载电流约为1A。  请告诉我此配置、 BQ24172 为电池充电需要的电流以及 适配器驱动的总电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    使用功率平衡、eff=VBAT*(CHG/(VIN*IIN)并根据下面15V 的数据表效率曲线进行估算。  12V 与15V 相比接近8.4V、因此效率会略高、我们估算为93%。

    0.93=8.4V*2A/(12V*IIN)或 IIN=1.51A 。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我澄清一下。 您认为电池充电器将使用1.51A 电流来为电池充电、而我的负载将使用1A 电流。 那么、适配器总共消耗2.51A 的电流呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aklirasan:

    BQ24172是传统 PowerPath、因此该系统旨在直接连接至12V 电压轨、因此是的、您需要12V 电压轨提供1.51A+1A 的输出。

    此致、

    杰夫