This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 的最大占空比

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303414/bq24780s-maximum-duty-cycle-of-bq24780s

器件型号:BQ24780S

您好、TI 团队、

我们有一个关于 BQ24780S 最大占空比的问题、您能帮助进行确认吗?

从数据表中、我们可以了解到 占空比 D = VOUT / VIN。 现在我们有了一个新的笔记本电脑项目、电池是3芯(13.2V、单芯电池为4.4V)、输入电压是13.8V、电池是否可以充满电?  

谢谢。

此致