主题中讨论的其他器件: TLV62569、 BQ25616
尊敬的 TI 专家:
我的客户用 BQ25606绘制了原理图。 您能否查看该原理图?
请注意:\STAT 和 PG 引脚正在使用 TLV62569的3.0V 电源。 请确认是否可以。
e2e.ti.com/.../4442.BQ25606.pdf
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chase:
我的原理图审阅如下:
是的、可以将 STAT 和/STAT 上拉 PG 至3.0V。
OTG 不能保持悬空、上拉可启用 OTG、下拉可禁用 OTG。
3.已确认1.45A ILIM、已确认1.50A ICHG (看起来像是 ICHG 上的450欧姆电阻器)、已确认4.352V 充电调节电压。
请查看 TLV62569电路的 E2E 帖子以对应该内容。
此致、
迈克·伊曼纽尔
尊敬的 Mike:
感谢您的支持。
我的客户已完成了工程图布局。 我会提前查看、但我希望您能再次查看、以防万一。
e2e.ti.com/.../BQ25606_5F00_2.zip
此致、
蔡斯
尊敬的 Mike:
感谢您的支持。
这是您请求的光绘文件。
e2e.ti.com/.../BQ25606_5F00_2_5F00_gb.zip
听说 Altium 软件可以导入.asc 布局文件。 请检查上面的压缩文件。 其中包含.asc 文件。
此致、
蔡斯