This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:如何禁用集成开关?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3701, SM74611, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303861/tps25730-how-to-disable-the-integrated-switch

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPS3701SM74611

您好!

我想将 USB PD 添加到现有的24V 器件中。 用户可以选择桶形插孔或 USB Type-C。 根据电阻器值选择20V/3A 曲线。

当用户通过 USB Type-C (电源路径导通、启用)连接并将24V 桶形插孔插入 PPHV 时会发生什么情况?

  1. 过压保护机制会起作用吗?
  2. 反向电流保护是否起作用?

如果不这么做、那么我需要借助大量外部元件(TPS3701、TIDUAZ2)将 FAULT_IN 置为低电平来关闭/禁用导通路径。
或者使用二极管或理想二极管(SM74611)来防止反馈到 Vbus 上。
数据表仅提到了 Vbus 过压情况、而没有提到 Vpphv 过压情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    TPS25730 (D 和 S 版本)支持 PPHV 上的 OVP 和 RCP 保护。 如果 PPHV 上存在24V 电压、则 OVP 将在 TPS25730上启动、禁用灌电流路径(PPHV 或 PP_EXT)。  

    TPS25730D 的 OVP 时序:

    TPS25730S 的 OVP 时序:

    无论首先插入哪个端口(Type-C 或桶形插孔)、都应启用 OVP。 如果插入 Type-C 端口(假设它协商了20V 电压)、然后插入了24V 桶形插孔、这将启用 OVP/RCP 保护并禁用 TPS25730的灌电流电源路径。 我建议为桶形插孔添加一些 RCP 电路、以防 Type-C 端口(TPS25730 PPHV)的电源输入大于桶形插孔输入。

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我担心只有 Vbus 会受到 OVP 监控、还会导致 ON-OFF-ON-OFF 行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    VBUS 和 PPHV/PP_EXT 都具有 OVP 监控。 请注意、禁用电源路径开关后、VBUS 仍将处于先前协商的电压、但不会馈入系统。

    我将继续并关闭该主题、如需进一步支持、请打开新主题、以便我们可以更好地跟踪!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林