This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:折返电流限制

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303903/tps746-q1-foldback-current-limit

器件型号:TPS746-Q1

您好!

  从数据表,我们可以看到 IOUT 和折返电流限制之间的关系。 首先、IOUT 达到1.5A 的电流限值。 然后 Vout 降低至0.4*3.3V、IOUT 被限制为短电流、这通常是680mA。

不过、我们测试的波形与上面所示的波形不同。  

我们使用压摆率为0.01A/us 的电子负载。 IOUT 最终限制为954mA。 该值超出电流限制范围。 我对它感到困惑。 您能给我任何建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您发送示波器屏幕截图。 如果您观察输出电压开始以大约220usec 下降的点、则 LDO 输出的电流约为1.5A。根据数据表电气特性(EC)表、对于输出电压> 1V、在输出电压(nom)的85%下测试电流限值、 对于您的外壳为1.615V。 观察这段时间大约为250us 的示波器曲线图、其中 Vout = 1.6V、输出电流大约为1.53A。EC 表中的典型电流限值为1.5A、因此这一数值非常匹配。

    由于此器件具有折返电流限制、因此随着 Vout 继续降低至超过85%点、电流限制会降低。 您的电子负载消耗超过1.5A、并继续上升。 因此、电流限制电路会导致输出电压降低。 由于电流限制是 Vout 的百分比函数、因此电流限制会在新的 Vout 点进行调整。  

    当负载电流达到1.79A 时、Vout 接近0V。电流波形上的光标位于波形毛刺顶部上方。 如果示波器光标位于输出电流波形的中间、则可能会发现 Iout 处于短路电流限制的850 mA 最大规格范围内。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、Eric