This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65094的问题

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304246/tps65094-questions-of-tps65094

器件型号:TPS65094

尊敬的团队:

客户想知道他们是否 在新项目中使用 tps65094。 他们可以使用以下任何一种 DDR4解决方案吗?(我们先考虑组件生命周期、否则它们没有任何区别)

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这些重点器件中的所有三个都具有相同的 BUCK6 VOUT、该器件将为 VDDQ 和 VTT 终端稳压器供电。 此外、所有三款器件都启用了 VTT。

    因此、您应该能够使用这三个选项中的任何一个、并为 DDR4块提供相同的输入。

    TPS650944似乎针对 VTT 具有更高的最小过流保护、因此、如果您需要更严格的 OCP 设置、我将选择另外两个中的一个。

    此致、

    詹姆斯