This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:当它振荡时、MOS 会误开通

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304194/ucc24612-when-it-oscillation-the-mos-will-turn-on-by-mistake

器件型号:UCC24612

大家好、

我的客户在 DCM 模式下使用我们的 UCC24612、他们发现当其如下图所示振荡时、MOS 会误开通。

他们还发现、当在 D 和 S 之间添加 RC 时、可以解决该问题。

您能帮助检查原因并帮助解释为什么 RC 可以修复它和帮助建议其他方法来避免这种情况吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VDS 上出现过度振铃、可能导致栅极驱动误触发。

    解决该问题的解决方案是像以前那样在栅极驱动器的 VDS 上添加一个 RC 缓冲器。

    如果您希望对缓冲器进行微调、可以使用以下原理图和公式来实现。

    此致、