This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:输入过压

Guru**** 2530270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303011/tps55340-q1-overvoltage-at-input

器件型号:TPS55340-Q1

大家好!

Im 设计适用于8V - 18V 输入范围和输出的升压转换器时、应确保其为22V。
输入电压最高可升至26V、最长可达60s。

如果在这种情况下、我希望它直接传递 Voltage。 现在、我想知道这是否适用于该稳压器。
我的担忧是、因为最小导通脉冲宽度为77ns、我的最小导通时间约为2.6%。

除了电压仍然可能升高一位之外、这是否会引起任何问题?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    可以、可以使用此应用。
    如果 Vin 增大、升压控制器的占空比将减小。 在某些时候、占空比会非常低、以至于器件的最短导通时间仍然过长。
    在这种情况下、器件将开始跳过脉冲。 到下一个导通脉冲到来的关断时间的长度取决于 FB 上的信号及其下降至低于基准电压的时间。
    如果 Vin > Vout、FB 引脚电压始终过高、因此 FET 将保持关断状态、直到输出电压再次下降。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 你帮了我很多