This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H200A-Q1:寻找具有独立 Vs 引脚的 HS 开关

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS281C30, TPS2HCS10-Q1, TPS272C45, TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303483/tps1h200a-q1-looking-for-a-hs-switch-which-has-independent-vs-pin

器件型号:TPS1H200A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2HCS10-Q1TPS272C45TPS274C65、TPS281C30

大家好、

我的客户正在寻找一种具有独立 Vs 引脚的 HS 开关。 用例对两个 HS 开关进行串行化以实现冗余保护、但如果第一个开关关闭、第二个开关将断电并失去保护功能。 您可以推荐一个已发布器件或正在开发的器件吗?

Br

锡鲁伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    您能否解释一下独立 VS 引脚是什么意思? 我们所有的高侧器件都有专用的 VS 引脚、这些引脚既用作器件的电源、也用作连接到输出端的电源。 您是否指的是独立的 VDD 引脚、由哪个引脚为器件内部供电并设置基准电压? 在某些工业器件和我们的 TPS2HCS10-Q1器件上提供该评估模块。  

    大多数汽车器件使用 Vs 引脚为器件供电。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    您是不是指使用独立的 VDD 引脚来提供设备内部并设置基准?

    是的。 客户需要按如下方式运行系统:出于冗余安全要求、如果第一个开关关闭、第二个开关可以同时工作。 您能否推荐一个具有此 Vdd 引脚的工业设备? 产品网页没有此筛选功能。

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    我们提供 TPS272C45和 TPS274C65。 另请查看 TPS281C30。  

    请联系我们团队的 Paul Kundmueller,了解有关 即将推出和下一代部件的更多信息。

    谢谢。

    什雷亚斯