This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:Webench 仿真问题

Guru**** 2443090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303401/tps55288-q1-webench-simulation-problem

器件型号:TPS55288-Q1

大家好、

 

您能否帮助验证 TPS55288-Q1的 Webench 仿真是否有错误?

客户将400k 设置为设计输入、但该报告 显示操作 fsw 仅为 200kHz。

定制(系统信息)相位 Marg 和增益 Marg 为(74.12dB、-36.5dB)、与输出报告中的 WBDesign26_Steady State-39.pdf (58.39dB、-8.687dB)有所不同、这是为什么差别如此之大。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您与我们联系。  

    1.转换器在 Vin=6V、Vout=6.5V 时进入 BUCK-BOOST 模式、频率减少到一半。  

    2.能否提供 定制(系统信息)和 WBDesign26_Steady State 的设计和仿真参数? 工作电压可能不同。

    3.客户可以将原理图发送给我们审阅。

    此致、

    穆林