This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:如何添加锁存器保护?

Guru**** 2533550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303631/lm5156-how-can-i-add-latch-protection

器件型号:LM5156

团队成员您好  

 我使用 LM5156开发隔离式直流到直流转换器、可满足以下规格要求。

工业应用

输入电压-16至40VDC

输出电压-5V

输出电流- 3.5A

如何在同一电路中添加锁存保护?

锁存保护-在发生任何故障时、系统仅在输入电源切断再接通后才会重新启动

2.或者是否有任何 PWM IC 可用于上述规格的锁存模式。  

谢谢

阿迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    对于这些规格、LM5156应该是不错的选择。
    我不确定这种锁存保护意味着什么。
    如果关闭并再次打开 LM5156的电源、器件将通过定期软启动重新启动。 这是所需的行为吗、或者对器件的重启是否有任何特定要求?

    非常感谢您的澄清。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克拉斯·希伊

    感谢您的回复。

    示例:如果发生任何故障(OVP、过载、短路)、PWM 将进入保护模式、如果未检测到任何故障、则会立即自动恢复。

    我想要锁存模式、而不是自动恢复。

    表示过载保护检测到。 PWM 只有在负载降低后才应处于保护模式。  

     LM5156的电源关闭并再次开启后、器件将通过定期软启动重新启动。

    谢谢

    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您的澄清。

    关于 OVP、过载和短路、LM5156器件具有以下特性。
    OVP:如果输出上的电压过高、栅极信号将被关闭。 器件将保持运行状态并等待、直到输出电压、因此 FB 处的信号降至阈值以下、然后再次开始切换。 此处没有软启动、因为器件会始终保持活动状态。

    对于过载/短路、该器件具有逐周期过流保护功能。 一旦通过 CS 引脚检测到过流、栅极将关闭、直到周期的其余部分结束。 每个开关周期都会发生这种情况、直到故障消失。 本质上、器件保持运行、但占空比会大幅降低。
    LM51561器件具有额外的断续模式特性。 如果检测到64个连续周期的过流、器件将进入断续模式。 意味着栅极在较长时间内处于关闭状态、然后器件再次尝试通过软启动斜升。
    数据表中提供了这方面的详细说明。

    此致、

    尼克拉斯