This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:VSYS 线路无电源

Guru**** 1120310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300934/bq25180-no-power-in-vsys-line

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ25181

您好!

我们在客户设计中使用 BQ25180电池充电器 IC。 我们在生产中遇到了问题、因为当电路板从装配线进入时、很多电路板根本无法工作。 BQ25180芯片似乎没有正常工作。 当我们将电池(3.5至4.2V)连接到电池引脚或将电源(5V)连接到 Vin 引脚时、某些充电器 IC 不会为 VSYS 线路提供任何信息。 从输入到 VSYS 输出的电源路径在许多情况下似乎完全关闭。 而且我们不能通过 I2C 与芯片通信、因为这些芯片不会响应通信尝试。 请参阅随附的 pdf、了解有关示波器屏幕截图的更详细一点的说明。  

我们已经检查了装配线的温度曲线和我们正在使用的焊锡膏、它们应符合组件的要求。 我们已经用 X 擦了焊料,我们也找不到任何错误的东西。 而且、当我们用新的组件手动替换故障的组件时、电路板开始就正常工作了。 另外、我们认为这不是过流情况、因为我们在连接电源输入时不会看到任何类型的断续。 在 PDF 中、显示了一个由电池供电的150mA、并且输出电压上升至大约2伏。 我们没有关于150mA 电流的解释、并且奇怪的是、一些发生故障的 BQ25180会向 VSYS 线路提供一些电压、而另一些则完全没电。

BQ25180元件是否已知对装配线条件非常敏感? 似乎几乎完全相同的元件 BQ20180都具有稍低的充电电流。 该 BQ20180在制造方面是否会更"稳健"(可能已做出一些改进)? 另外、BQ25181还采用原型设计阶段和完全不同的封装。 此组件是否即将上市以及是否能够更轻松地使用?

此致、

M·奥利凯宁

e2e.ti.com/.../BQ25180_5F00_Measurements_5F00_Feb17_5F00_2023.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marko:

    感谢您联系 E2E。 帮助您解决问题的几个问题。 是否有可能向我们发送一个原理图?

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    请参阅下面我能够展示的包含 BQ25180 IC 的原理图部分。 VSYS 线路通过电源开关连接到 MCU 和其他电子设备。 此电源开关将为电容器充电所需的浪涌电流(大约100微法拉)限制在500 -600mA。 此外、开关模式电源连接到 VSYS、当激活该 SMPS 时、通过 BQ25180消耗的总电流在数千-1200mA 范围内持续几微秒、 但这似乎不会给功能性 BQ25180 IC 带来任何过流问题、至少我们没有观察到元件存在任何故障。 I2C 线路有10k Ω 的上拉电阻、在100kHz 下似乎可以正常工作。 电池测量部分不会对电池/系统施加太大的负载、因为电阻器在一千欧姆范围内。 此外、我们的电池还有一个连接到 TS/MR 引脚的10k Ω NTC。

    请告诉我、您是否能在原理图中发现警报。

    谢谢、

    马尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marko、

    谢谢您的

     

    讲解。 您的原理图中没有任何令人震惊的内容。 是否有办法让您自行测试某个出现问题的 IC? 是否有可能看看此 IC 是否会打开另一个电路板并获得一些波形? V/R 拉斐尔·卡马里洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    感谢您查看原理图。 我们已经从电路板上移除了一些不良组件、并将测试线焊接到引脚上、以查看它们是否会将任何电流从输入端传递到输出端。 遗憾的是、我们无法获得从输入到输出的任何电流。 此外、我们尝试通过按钮触点对其进行激活、以希望元件可能会从某种意外的运输模式状态中退出、但通过按钮也不会幸运。

    我们有两个或三个元件能够将电流从5V 充电器输入传递到 VSYS 线路、但一旦移除充电器、电池就无法连接到 VSYS、而输出会折叠。 但到目前为止、最大的问题是输入的电源根本没有传递到 VSYS 线路。

    我们还有几块在电池输入电压降低到低于特定限值(在3.0 - 3.5V 范围内)时工作正常的奇怪电路板、 但当施加更高的电压(3.5 - 4.2V)到电池输入端时、芯片拒绝工作、VSYS 也没有通电...

    到目前为止,我们已经制造了几百块测试板,并且已经有几十块板解决了这些奇怪的问题。 一旦我们手动更改充电器 IC、几乎每个单个板都会开始运行。

    是否有任何首选方法为充电器 IC 供电? 当唤醒电路板时、我们目前正在使用电池输入作为电路板测试仪中的主要能量源、这对于大多数电路板似乎都没有问题、但我们应该试试其他方法吗?

    谢谢、

    马尔科