This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:TPS54326问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301820/tps54326-questions-of-tps54326

器件型号:TPS54326
主题中讨论的其他器件:TPS62901

尊敬的团队:

期待您对我的问题的回答。

 

我们在 TI 的 WEBENCH 上运行了一些仿真、发现其中一些无法达到90%的效率。 由于该设计用于评估无风扇系统、因此效率相对非常重要。

您能否为我们提供符合下列要求的直流/直流解决方案的合适器件?

  1. 至少90%以上的效率。
  2. 输出电压容差必须< 1%。
  3. 成本敏感、越便宜越好。
  4. 输入电压12V
  5. 输出电压/输出电流:5V/0.5A

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jmmy

    我会检查一下、尽快给你反馈、需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    推荐使用 TPS62901。  www.ti.com/.../TPS62901

    Vout 容差是否等于±1%? 仅在25摄氏度或-40摄氏度-125摄氏度下需要满足<1%的容差。 谢谢!