This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:未启用 IC 时是否存在任何 Vout?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303338/tps552892-is-there-any-vout-when-the-ic-is-not-enabled

器件型号:TPS552892

如果未启用 IC、是否有任何直流输出?

在处于"关断"状态时、以前使用的一些直流/直流转换器仍会产生一个相对于 Vin 的压降输出。

换句话说、使能停止了开关、但 Vout 不会变为零。

TPS552892和类似的 TI IC 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LL:

    这就是不具有断开功能的升压转换器、Vout 将是(Vin-Vdiode)、Vdiode 是内部高侧 MOSFET 的正向压降。

    但是、如果您看到降压/升压转换器、由于内部 MOSFET 体二极管的方向、当 IC 未启用时、将不会有输出电压。

    BRS、

    布莱斯