This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:添加了 dv/dt 电路的栅极压降

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303984/lm5069-gate-voltage-droops-with-dv-dt-circuit-added

器件型号:LM5069

我们正在尝试将 LM5069-2软启动 IC 作为电源管理电路板的一部分。 有关设计决策的详细信息、请参阅以下 TI 计算器和随附的电路图。

e2e.ti.com/.../_2800_Main-Power_2900_-LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

表:根

工作表:MAIN_POWER_STISTORE

在没有上述 dv/dt 电路的情况下组装该电路时、它会在所有设计的负载条件下在稳定状态下以低电容按预期运行。 然而、鉴于该设计标称电容很大(2500uF)、该设计需要 dv/dt 电路。 添加后、我们观察到在极低负载下栅极电压下降、这是我们无法解释的。 有关更多详细信息、请参阅下表:

输入电压:47.91V

试用 负载电流(A) VGS (V)(稳态)
1 0.3 11.5

2

0.4 11.4

3

0.5 11.4

4

0.6 11.2

5

0.7 10.8

6

0.8 9.2

7

0.9 6.4

8

1 (不稳定)



我们推测、  由于 MOSFET 的数量和 dv/dt 电路中的损耗、电荷泵无法维持栅极电压。 我们曾尝试将 MOSFET 的数量减少到1、但问题仍然 存在。 我们也不确定为什么该问题是电流/分流电压的函数。  

TI 是否对如何处理有任何建议? 您能否建议对 dv/dt 电路进行任何修改以支持此设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的联系。  

    您是否是说在2.5mF 输出电容器的顶部增加了额外的有源负载电流?  

    请在启动过程中分享以下信号、这些信号在单个示波器屏幕截图中捕获。

    VIN、VOUT、GATE 和输入电流