This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:用于具有6S 和30A 额定电流的无人机的 BMS

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302594/bq40z80-bms-for-drone-with-6s-and-30a-nominal

器件型号:BQ40Z80

您好!
我们正在着手设计 BMS、以管理6节串联电池的充电和放电。 BMS 旨在集成到无人机中、因此它需要具有尽可能小的重量和尺寸。 我们的想法是能够在不从无人机上取下电池且不关闭电池的情况下为电池充电。 最初、充电电流约为4A、放电电流可在标称电流约为30A 的情况下达到60A 的峰值。
在初步审查中、我们已决定使用 BQ40Z80、但我们想知道是否有其他元件更适合我们的用途。

附件是为 BW40Z80器件设计的原理图

非常感谢您的帮助!

Jos é Barroso

e2e.ti.com/.../7823.Schematic-BQ40Z80.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    大部分情况下、原理图看起来都正常。  

    我建议在使用并联 FET 配置时在每个栅极电阻器上使用10 Ω 电阻器。 这有助于防止振荡和振铃、因为振铃可能会因负 Vgs 而损坏 FET 或可能导致意外关断和导通。 请参考这一 应用手册以了解更多详细信息。  

    BQ40z80非常适合无人机应用。 这是目前电池节数最高的电量监测计。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    首先、非常感谢您的帮助。 我已经修改了原理图并在 FET 的每个栅极上添加了电阻器。 您能否确认其是否正确? 另一方面、是否应该针对我将要使用的电流修改分流电阻器?

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../Schematic-BQ40Z80-V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    添加看起来不错。 您可以随时参考 应用手册主要侧重于 多个 FET 连接。

    请查看此内容 线程正确的配置。 支持 线程

    此致、
    何塞·库索