This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556:您能否提供 IEC62368-1:2018 (第3) CB 认证报告

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303510/tps2556-could-you-provide-iec62368-1-2018-3rd-cb-certified-report

器件型号:TPS2556

迪亚尔斯、

我的客户需要 IEC62368-1:2018 (第3) CB 认证报告。

您能提供吗?

在产品文件夹中、我可以找到 IEC62368-1:2014 (2nd)版本、但我找不到  IEC62368-1:2018 (3rd)版本。

如果尚未进行测试、您能否告诉我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    是的、我们有最新版本、请告诉我您的电子邮件、稍后我会给您发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfie、

      我的电子邮件是 jon.wang@arrow.com。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    我已经把它发送给你 bey 电子邮件,请检查它~