Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5143、 LM5148您好!
我们正在寻找具有以下特性的直流/直流降压控制器:
2 MHz FREQUENCY 2012:我们希望使用空气磁芯电感器,因为调节器将在磁场中。
电压输入:5V 至18V IN
输出电流:3A
TI 是否包含与这些规格接近的 GaN 开关?
我们还会考虑使用外部 GaN 开关器件。
谢谢!
时间