This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146RGYR -补偿电路查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302949/lm5146-lm5146rgyr--compensation-circuit-query

器件型号:LM5146

我们  在项目中使用了 LM5146RGYR 开关部件。 在执行瞬态响应时、我们会遇到一些问题、我们可能会听到开关噪声和输出电压骤降。  
我附上了该原理图供您参考、也附上了 webench 报告。 它基于 webench 仿真进行设计。
请确认 Webench 建议的补偿网络是否适合该应用。

输入电压:36V 至58V
标称电压:57.5V
输出电压:12V  
输出纹波:500mV
输出电流:最大11A
开关频率:255kHz

此外、还 根据我们的设计要求、随附了 e2e.ti.com/.../SCH_5F00_12VPOWER_5F00_VVDN.pdfe2e.ti.com/.../LM5146RGYR-WEBENCH-DESIGN-REPORT.pdfe2e.ti.com/.../LM5146_5F00_compensation.zipthe LM5146快速入门计算表。 请检查并确认相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari,

    感谢您提供附件。

    与 IC 引脚相比、缓冲器更靠近低侧 FET 漏极和源极。

    快速启动时的某些元件与原理图不匹配、请确保仔细检查最终 COMP 值。

    此外、对于 COMP、您需要使用直流偏置降额电容、在12VDC 下、22uF 通常下降到~10uF。

    低侧 FET RDSON 应输入到快速入门计算器中、即2个并联的13.7mΩ~6.85mΩ。 这会影响 RILIM 电阻。

    现在、您的电流限制有点高、请务必仔细检查这一点、但我认为 RILIM 应该更接近442Ω。

    对我来说、其他一切似乎都很好、

    -奥兰多