This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75469:检查 SN75469数据表第5页的 VI (on)。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2004A, SN75469

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302354/sn75469-check-the-vi-on-on-p-5-of-the-sn75469-data-sheet

器件型号:SN75469
主题中讨论的其他器件:ULN2004A

我在上一个问题中回答了以下问题、但这个答案是否正确?

客户已联系我们进行确认。

这些数字是:

IC = 125mA --> 5V

IC = 200mA --> 6V

IC = 275mA --> 7 V

IC = 350mA --> 8V

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto-San:

    我将查看是否有关于此方面的数据、并将在明天的达拉斯时间结束前向您提供最新信息。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的提示回复。

    当然可以。 对于给您带来的不便、我们深表歉意、但感谢您的配合。 我们期待收到您的回复。

    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto-San:

    是的、您 POST 中的数字正确、SN75469 VI (ON)表应与 ULN2004A 的表匹配。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的调查。 非常有帮助。

    感谢您的持续支持。

    谢谢。

    宇藤町