This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:关于电感器选择

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430, LMR54406, LMQ66410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303421/lmq66430-about-inductor-selection

器件型号:LMQ66430
主题中讨论的其他器件: LMR54406LMQ66410

团队成员您好

我想确认电感器选择设计的有效性。

我们的电路要求

 输入电压:19V

 输出电压:5.15V

输出电流:150mA (最大值)

I 在数据表中通过公式(7)计算了电感常数( 2022年12月修订版 A)

使用计算的参数是否遵循设计指南?

VIN=19V、VOUT = 5.15V、1.055MHz、K 乘以 Iout_max = 0.2

则计算结果为17.8uH  

此外、对于 上电后立即流入 Swichng 线圈的电流、是否有任何设计指南?

*VIN 和 EN 使用短路。

最尊重

宫野真一

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,信一

    公式(7)使用器件 Iomax (即3A)计算电感。  

    您需要选择电流速率大于 IPK_max 的电感器、对于 LMQ66430、该值为4.4A。 其中考虑了包括输出短路在内的所有运行条件。

    什么是终端设备、您选择 LMQ66430是否有任何考虑因素? 由于所需的 IO 小于0.2A、您会看一下 LMQ66410/LMR54406吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GUI  

    感谢您的答复。

    如果我们将测试更改为 LMQ66430、 我应该考虑哪个 IPEAK 值?  

    数据表仅列出了 LMQ66430规格。

    我意识到、我们选择 Iout_max 1A 和 K=0.3、还有 eq。 (7)。

    有一个与此相关的新问题。 Iout (电路板要求)和 Ilipple/2的总值超过 Iout_max (=1A)是否可以?

    *此问题是由使用 LMQ66430的另一个应用引起的。

    最尊重

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,信一

    您是指更改为 LMQ66410吗?  您可以在 LMQ664X0数据表中查看 LMQ66410规格。  

    1A Ioutmax 是平均值。  峰值限制为1.8A。  因此  Iout (板要求)和 Ilipel/2的总值 将不会超过电流限制。

    谢谢、此致。