This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:反相降压/升压配置

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303239/lm61495-inverting-buck-boost-configuration

器件型号:LM61495

您好、团队成员:

我要将该器件配置为反相降压/升压、输出端带有电解电容器。
但我已经阅读了应用手册: 使用反相降压/升压转换器、并看到 VOUT 在启动时会出现轻微的正电压。

我想在输出中使用电解电容器、在我的理解中通常不应 反向偏置。

即使我在输出端使用钳位二极管、输出电压是否会稍微偏正?
如果可以、电解电容器可以承受 IBB 转换器输出的反向电压吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    如果您按照建议在 GND 和负 VOUT 之间添加钳位二极管、则在器件启动期间不应有任何正拉电阻。  

    电解电容器仍将按照传统方式进行连接、其中正极端子连接到 GND、负极端子连接到负 VOUT。

    此致、

    吉米