This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:电压输出曲线

Guru**** 2380870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303023/tps54331-voltage-output-curve

器件型号:TPS54331

我设计了输入为12到18V、输出为8.5V 的直流到直流转换器。

以下是用于评估单个器件的

我将获得所需的结果、但在测量输出时、我将获得以下结果

输出上升不像预期的那样平滑。

这可能是什么原因造成的、或者我在原理图侧是否有问题。

此致

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的联系。

    1. 如果负载影响,请移除输出磁珠(L1),然后检查器件上电波形。

    2.我基于您的 BOM 的 webench 进行了仿真。 如果没有 Cff (C6)、环路稳定性仿真结果(相位裕度66.91deg、fcross 16.27kHz)看起来不错。 因此、请移除 C6并再次检查。

    3. 为何要添加一个与100nF C11串联的1欧姆 R5? 很抱歉、我以前没有看到过这个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上信号是在移除 C6的情况下 DC2DC 的输出信号

    上面的信号是 DC2DC 的输出信号、移除了 C6和 L1

    上面的信号是 DC2DC 的输出信号、此时 C6、L1被移除并且 R2短接

    上述信号为输入和输出信号(橙色为输出)

    上述信号是输入和输出信号、输入信号的上升时间会增加。 橙色为输出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROUTING DETAILS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个6层电路板。 顶层是 GND 覆铜、DC2DC 部分中的所有其他层没有任何布线。

    注意:底层是镜像图像(因此更易于检查)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sachin:

    感谢您快速分享测试结果!

    今天、我在 TPS54331EVM 上测试了您的 BOM。 我可以重现加电波形、如下所示。

    12V 输入-8.8V 输出-0A-

    我认为根本原因是慢速上电期间的输入电压接近输出电压。 对于这种器件、我们建议 Vin 高于(Vout+2.1V)。 更多详细信息、请参阅此 AN。https://www.ti.com/lit/an/slua928a/slua928a.pdf 

    一种简单的解决方案是禁用器件、直到 Vin 增加到高于(Vout+2.1V)。

    我将 EN 电阻器(原理图中的 R3/R6)从 nC 更改为620k/75k Ω、以设置更高的 Vstart 电压(根据数据表7.3.4、Vstart 的计算值为10.9V)。 如下图所示、加电波形变为正常。

    请尝试此方法。 请告诉我您的进一步测试进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在附注中指出。 它确实解决了问题。