This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610外部平衡电阻器选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298191/bq28z610-bq28z610-external-balance-resister-select

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好  

我有疑问需要您的帮助。

如果使用外部平衡、则第一个电池的电压采样电阻为100 Ω、第二个电池的电压采样电阻为5 Ω。

我是否需要用更大的值替换它?  与 BQ40Z50一样、如果使用外部平衡、采样电阻器应从100 Ω 更改为1千欧?

请推荐用于外部平衡的合适电阻值。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我对电压采样电阻器的定义有点困惑。  您是否参考 VCx 引脚的输入串联电阻器? 如果是、每个引脚的压降应该相同、以避免在 ADC 采样电压时其他引脚上出现更大的压降。 但是、我认为对于该电量监测计、它在 VC2中具有5欧姆的电阻器、可防止该引脚上出现较大的 IR 压降。 在该硬件设计中、VC2不仅是电芯电压引脚、还充当 BAT 引脚。  

    对于外部平衡电阻器、设计人员应确保不超过允许通过 VCx 引脚的最大电流。 我认为它在10mA 范围内。  

    请参考这一 线程深入了解电池平衡。  

    大多数情况下、所有电流都将在外部电池平衡电阻器中耗散。 我建议客户查看此第 2.2节:在此设计中采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计  应用手册外部电池平衡电路和设计。 不同的器件、但原理相同。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 这是一系列的 VCx 引脚,两个基准应该是相同的,应该是100欧元,但 VC2是5欧元,外部均衡基准电路应该从100欧姆更改为1K,5欧元,或者我应该支付多少? 是否有建议值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 VC2中增加100 Ω 会增加更大的压降。 BAT 引脚将读取更低的电压。 如果您对该压降感到满意、那么应该没问题。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过外部均衡、VC2使用从5欧姆增加到100欧姆的电阻、并且软件接口上的 VC2显示电压将会很低、 目前哪种不是理想的,,要确保电压收集显示正常,还必须实现外部平衡,我不知道如何调整 VC2收集电阻5欧姆,以确保这两个功能正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用外部电池平衡配置、并在 VC2引脚上保持5欧姆。 我来解释一下。  

    如下所示、大多数电池平衡电流将在外部 Rbal 分级电阻。 从设计角度来看、您只需要确保 I_5欧姆低于允许的最大电流。  

    假设电池电压为4、FET 的内部 RDS_ON 为200 Ω、则典型 I_max 为20mA。 我认为、让 I_5欧姆与15mA 或10mA 相等已经足够安全了。 大部分耗散的功率将出现在 Rbal。



    请参阅第 2.2节从说明部分中删除了采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡  使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡

    此致、
    何塞·库索