This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:/QON 电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303113/bq25618e-qon-voltage

器件型号:BQ25618E

您好、TI 团队:

我使用 BQ25618E 定制设计。

当我测量/QON 电压时、如果 VBAT=3.75V、并且未按下电源键、则 VQON=2.65V。

在数据表中、规定使用二极管对 VBAT 执行200k 上拉电阻。

以下是我的问题:  

-找到 VQON=2.65V 是正常的吗?

二极管中的压降是多少?

-硬件重置的 VIH 和 VIL 电压是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D207的齐纳击穿是什么? 这可能就是您看到的电压。 我们通常不会将二极管与 QON 开关并联。 您能否删除 D207并观察更改?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它用于 ESD 目的。 击穿电压约为25V。

    总之、我将其删除、仍然获得相同的值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我仅通过3.75 VBAT 供电而没有 VBUS 时、我也发现 VQON 为2.65V。 这是预期行为。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔