This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:采用 TLV61046ADBVR 驱动压电式风扇

Guru**** 2526340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303162/tlv61046a-piezo-fan-driving-using-tlv61046adbvr

器件型号:TLV61046A

团队、您好!
我们需要在某个电路中驱动压电式风扇。
Vpp 为+/-15V。
我是否  也可以为压电式风扇使用相同的电路?

正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    您需要-15V 吗? 压电式风扇的最大驱动电流是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!
    感谢您的答复。
    压电风扇的 VPP 为30V。
    功耗约为300mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    感谢您提供这些数据。

       压电式风扇可使用相同的电路进行驱动。

    此致