主题中讨论的其他器件:UCC21710
您好
这是礼萨。 我是一名医生。 D 马里兰大学学院公园分校学生。 对于 TI 出色的栅极驱动器 UCC21710、UCC21717和 UCC21755、我确实有以下设计问题。
1-我想为 SiC 开关设计隔离式栅极驱动器块、打算提供有效的短路保护。 UCC21710 (和 UCC21717)具有阈值电压为0.7V 的 OC 引脚、而 UCC21755具有阈值电压为5V 的 DESAT 引脚。 我当时认为 UCC21710可能适合 SiC 短路保护、而 UCC21755可用于 IGBT 短路保护、因此在我的应用中 UCC21755可能没有有效的短路保护。 是这样吗? OC 和 DESAT 引脚的一般区别是什么?
2-根据数据表提供的数据、UCC21710和 UCC21717看起来非常相似。 唯一的区别是他们建议的应用。 我想问一下、这些栅极驱动器之间是否有任何重大差异? 我能否将这两者都有效地用于太阳能连接式逆变器?
此致
A·雷萨