This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:OC 和 DESAT 引脚差异

Guru**** 2378830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303312/ucc21710-q1-oc-and-desat-pin-difference

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

您好

这是礼萨。 我是一名医生。 D 马里兰大学学院公园分校学生。 对于 TI 出色的栅极驱动器 UCC21710、UCC21717和 UCC21755、我确实有以下设计问题。

1-我想为 SiC 开关设计隔离式栅极驱动器块、打算提供有效的短路保护。 UCC21710 (和 UCC21717)具有阈值电压为0.7V 的 OC 引脚、而 UCC21755具有阈值电压为5V 的 DESAT 引脚。  我当时认为 UCC21710可能适合 SiC 短路保护、而 UCC21755可用于 IGBT 短路保护、因此在我的应用中 UCC21755可能没有有效的短路保护。 是这样吗? OC 和 DESAT 引脚的一般区别是什么?

2-根据数据表提供的数据、UCC21710和 UCC21717看起来非常相似。 唯一的区别是他们建议的应用。 我想问一下、这些栅极驱动器之间是否有任何重大差异? 我能否将这两者都有效地用于太阳能连接式逆变器?

此致

A·雷萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    你是对的。 一般而言、IGBT 的正常导通电压高于 SiC。 这意味着栅极驱动器的过流电压设置必须高于0.7V、例如5V。

    其功能在其他方面是相同的。

    此致、  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    非常感谢您的快速响应。  

    举个例子、具有5V 阈值电压的 UCC21755可能无法为 SiC 开关提供有效的短路保护、对吗?

    此致

    Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:  

    要触发5V 而不是0.7V、短路电流必须提高7倍。 您正在从事什么类型的太阳能项目? 我认为 IGBT 是高压、低频最便宜的选择。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在研发的光伏逆变器基于研究、将具有高开关频率、因此、SiC 适合我们的案例。 感谢您发送编修。

    此致

    Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    OC 是检测过流/SC 电流-通过测量检测电阻器上的电压、DESAT 阈值是测量电源模块上的去饱和电压(通常适用于 IGBT)。 如 Sean 所示、通过测量检测电阻器上的电压来突出显示具有0.7V 阈值的 OC、可提供更快的保护。  

    这是一篇有关 SiC 模块 SC 保护的文章。

    https://www.ti.com/lit/an/slua863c/slua863c.pdf?ts = 1702497307388&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Sasikala

    明白了。 感谢您的详细描述。 我将通读这份文档。

    此致

    Reza