This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700-Q1:设计和放大器;仿真

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298252/tps3700-q1-design-simulation

器件型号:TPS3700-Q1

团队、您好!

我们在汽车设计中使用 TI 的比较器 TPS3700-Q1。

我们的应用包括一个开关逻辑、其中、只要主12V (12Vrising)电压降至9V 以下、比较器就应该打开 BOOST_EN 信号、关闭 BUCK_EN 信号。

此外、每当主12V 电压高于10V 时、比较器应关闭 BOOST_EN 信号并打开 BUCK_EN 信号。

当主电源电压介于9到10V 之间时、BUCK_EN 和 BOOST_EN 信号均应启用。

要求

12V 范围

BUCK_EN (OUTA)

BOOST_EN (OUTB)

低于10V

低电平

9V 以上

低电平

9V 至10V

0V

低电平

                 

问题:

在执行仿真时、信号的上升和下降期间 12莱辛 BOOST_EN 信号在一段时间内下降至0V、如下面仿真图中所标记的那样。

 

您能解释一下为什么会出现这种下降。 对于我们的应用、我们需要 BOOST_EN 信号处于高电平、直到12V 达到10V。

这一下降是否是由于仿真模型中的任一故障而发生的? 或者这是比较器 IC 的确切行为吗?

请确认。

当我们定义 12莱辛 如下所示、我们得到了下图中所示的仿真。

    

这里我们还可以看到开始有一个小的下降、这个下降也会影响我们设计的工作。

请解释发生这种下降的原因以及我们如何避免这种情况。

等待快速响应!

谢谢、此致

桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SWITCHING_5F00_LOGIC.DSN

    请找到随附的仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:  

    请允许我对此进行研究,并在明天之前作出答复。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    BOOST_EN 降至0V 的原因是、 器件电源 超过上电复位电压(V_POR)阈值、并且输出会置于低电平、直到 Vdd 超过 1.7V 的欠压锁定(最大值)。  

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Joshua!

    但是、当我更改最低电平  12莱辛 设置为3V、我们可以看到初始小持续时间下降、我也 提到了上面的问题。 您能解释一下为何即使电压大于  V_POR、也会发生这种压降?

    另外、您能否提供一种方法来避免这种跌落...

    谢谢、此致

    桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

      由于在 电源电压保持在最小值以上时、对输出在短时间内处于未知/错误状态的仿真建模、即使电压大于 V_POR、也会出现该小的低电平保持。 这 可以解释为仿真建模错误、因为实际的 IC 不会发生这种错误(因为您会使用 上拉电阻将未知状态电压设置为 VBAT)。 通过在 Vdd > 1.8V 后将升压使能的连接延迟450us、可在仿真中避免这种情况。  

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    TI 是否有任何其他输出 不受 V_POR 影响的窗口电压检测器器件?

    谢谢  

    桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    没有输出不受 V_POR 影响的 TI 监控器。

    谢谢。
    约书亚