This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:热阻条件

Guru**** 2553760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302487/tps7b68-q1-thermal-resistance-condition

器件型号:TPS7B68-Q1

大家好、

我收到了客户咨询、我正在将此主题传达给客户。

根据 D/S 中的6.4、当这里的值被指定时、您能否告诉我具体条件? 尤其是、客户希望了解以下内容:

  • 如果这是使用1s 或2s2p 进行仿真、
  • 布局信息以及每层中的面积值(xxmm^2)

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shoji、

    使用 JESD51-7中指定的 JEDEC High-k 电路板布局对数据表热指标进行仿真。 高 k 电路板是2s2p 电路板。 由于本文档不是免费公开的、我将离线向您发送此电路板的更多规格。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我获得了数据。 感谢您提供的信息。

    出于好奇心、我们的 LDO 是否使用 JEDEC High-K 电路板进行了仿真?

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    是的、正确。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我明白了。 此 信息非常有用!

    此致、

    庄司