This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:硬件保护问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300222/bq27z746-hardware-protection-problem

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好!

我们目前正在校准 BQ27Z746硬件保护功能。 我们使用0.001 Ω 电流检测电阻器进行校准。
当我们使用6A/30ms HOCD 进行测试时、硬件级别保护似乎不起作用。 它由软件电平保护触发。
下面是我们的测试屏幕截图。

直到电流达到接近7A 时才触发保护。

看起来我们没有很好地校准保护。
我可以询问一下硬件级别保护校准的正确步骤吗? 我们 使用的是 bqStudio 的最新测试版本。

提前感谢!

此致、
埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    如需校准电量计保护功能的帮助、我建议参考部分 6种保护 BQ27Z746适用于单节电池的 Impedance Track 电池电量监测计和保护解决方案的说明(修订版 A) 文档 请告诉我、这是否有帮助。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    我们已经按照手册中的说明操作、但不知何故、硬件保护功能未能按预期运行。
    我们是否需要通过 连接到 感应电阻器的外部电源来校准保护功能? 例如、如果我们要将 OCC 值设置为4A、我们是否需要先在感应电阻器上为4A 提供一个外部电流源、然后通过子窗口以4A 校准该值? 因为当我们刚刚通过子窗口指定了延迟和阈值时、测试结果似乎不准确。 正如我之前提到的、如果我们将阈值设置为6A、直到达到接近7A 时才会触发保护。

    此外、还有一个问题、在校准后、硬件保护是否像软件级别保护一样被写入到 ROM 文件中、所以我们不需要校准每个电池来进行大规模生产?

    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    校准硬件保护后、您是使用保护器阈值窗口还是在保护器调优窗口中设置保护吗? 校准硬件保护时、您应仅使用其中一个、但不能同时使用两个、因为这可能会影响硬件保护。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    首先、我们尝试使用阈值窗口校准保护、但结果不准确。 然后、我们尝试使用调优窗口、但仍然不准确。

    我需要对设置进行一些澄清。 假设我们使用值为4A 的校准阈值窗口。 我们是否需要将额外电流源与检测电阻上的4A 连接、然后对其进行校准? 或者它只是在窗口上设置4A 值、然后完成校准设置吗?  

    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    我们已经解决了这个问题、事实上我们将阈值设置得太高、熔丝无法处理。

    但我还有另一个问题:当我们尝试设置保护值时、有时我们无法写入值。 您碰巧知道这些故障发生的原因吗?

    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    您是说在使用保护器阈值或"保护器调优"设置保护时、您是指?  

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    我们在不同的样品上使用了这两种方法、都出现了这些问题。
    另外、我还有几个问题:

    1.在生产过程中如何设置硬件保护? 似乎 ROM 文件不包含硬件保护设置。 现在、我们将手动校准每个样品、但这对于 大规模生产来说是不切实际的。

    2.经过硬件校准后, bqStudio 上似乎显示了一个奇怪的电流,如下图所示。 这种情况发生在一些示例上、并非所有示例上。 我们认为这与校准后的硬件保护有关。 我们为什么具有该-4mA 电流?


    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    1.在生产过程中、如果使用保护器阈值、则遗憾的是必须手动向电量监测计施加电压、以校准每个器件的设置。 如果您正在使用保护器调优、则仍需要手动写入监测计上的寄存器、以便在生产中配置硬件保护。  

    2.您应该能够使用 bqStudio 上的"Calibration"选项卡来校准监测计上的电流。  

    此致、  

    Jonny.