This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:器件覆盖

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302014/bq24295-device-overlay

器件型号:BQ24295

尊敬的支持团队:

您能帮助为 bq24295提供器件覆盖样片吗?

非常感谢。

此致、

吴岩鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanpeng Wu:

    抱歉、我不完全理解。 通过器件叠加、您是指 PCB 布局吗?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    器件覆盖层是  Linux 或 Zephyr OS 器件树中使用的 bq24295的器件描述符。 这是一段代码、另一个器件 max17048的示例如下所示:  

    i2c1 (&I)
      状态="可以"
      兼容="Nordic,nrf-twim";
      pinctrl-0 =<&i2c1_default>
      pinctrl-1 =<&i2c1_sleep>
      pinctrl-names ="默认""睡眠"

      max17048:max17048@36
        兼容="maxim、max17048"
        状态="正常"
        寄存器=<0x36>
      };
    };
    您能帮助找到适用于  bq24295的此器件吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanpeng Wu:

    对于 BQ24295、我们提供了用于 Linux 内核的.dtsi 文件。 您可以 在此处找到该文件

    此致、

    胡安·奥斯皮纳