主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好、TI 支持团队!
我们在4S3P 电池组中使用了 BQ4050。 该项目刚刚达到大规模生产,我们期望每月能生产几千件。 不幸的是,我们发现了一些奇怪的行为很晚。
在上下文中、我们使用降压直流/直流转换器为电池充电。 在这些测试中、直流/直流转换器的输入是电源、但最终应用使用太阳能板作为电源。 直流/直流转换器的输出电压连接到 PACK+并由 MCU 控制、以便在充电周期中提供恒定电流。 由于使用了最大功率点算法、因此每5分钟充电就会暂停约20秒、从而使算法重新定位功率点。 (对于这些测试、由于使用了电源、最大功率点始终相同)。 这就是周期性电压骤降的原因。 您可以看到充电完成 CC 并进入 CV 的时间、因为 MPPT 算法被禁用且骤降停止。
下面是 SOC 的一些图。 第一个图是使用恒定电流为电池充电。 SOC 按我们的预期呈线性上升、直到大约一半为止、此时它开始快速攀升。 在这种情况下、SOC 大致在我们预期的时候达到了100%。

下一张图是我们的产品同时充电和放电时的情况。 充电和放电电流都相对恒定、而充电电流大于放电电流。 因此、除了 每5分钟有20节电流流经电池、当 MPPT 算法停止充电时、有一个恒定的电流流入电池。 (在低 SOC 情况下、放电未激活。 您可以看到 SOC 快速增加、直到大约20%、然后以较慢的速率增加)。 这一次 SOC 的不稳定上升更加明显、SOC 提前达到99%。 电池会等待~1小时、直至达到充电终止的电压和电流阈值(小缺口是记录100%时的小缺口)。

我们可以在多个电池和用于充电的不同 PCBA 上看到这种情况。 我已附上.gg 文件供参考。
对于可能导致此行为的原因、您有什么建议吗?
逐字记录、