This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:SOC 不稳定上升

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302252/bq4050-unstable-increases-in-soc

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、TI 支持团队!

我们在4S3P 电池组中使用了 BQ4050。 该项目刚刚达到大规模生产,我们期望每月能生产几千件。 不幸的是,我们发现了一些奇怪的行为很晚。

在上下文中、我们使用降压直流/直流转换器为电池充电。 在这些测试中、直流/直流转换器的输入是电源、但最终应用使用太阳能板作为电源。 直流/直流转换器的输出电压连接到 PACK+并由 MCU 控制、以便在充电周期中提供恒定电流。 由于使用了最大功率点算法、因此每5分钟充电就会暂停约20秒、从而使算法重新定位功率点。 (对于这些测试、由于使用了电源、最大功率点始终相同)。 这就是周期性电压骤降的原因。 您可以看到充电完成 CC 并进入 CV 的时间、因为 MPPT 算法被禁用且骤降停止。

下面是 SOC 的一些图。 第一个图是使用恒定电流为电池充电。 SOC 按我们的预期呈线性上升、直到大约一半为止、此时它开始快速攀升。 在这种情况下、SOC 大致在我们预期的时候达到了100%。

下一张图是我们的产品同时充电和放电时的情况。 充电和放电电流都相对恒定、而充电电流大于放电电流。 因此、除了 每5分钟有20节电流流经电池、当 MPPT 算法停止充电时、有一个恒定的电流流入电池。 (在低 SOC 情况下、放电未激活。 您可以看到 SOC 快速增加、直到大约20%、然后以较慢的速率增加)。 这一次 SOC 的不稳定上升更加明显、SOC 提前达到99%。 电池会等待~1小时、直至达到充电终止的电压和电流阈值(小缺口是记录100%时的小缺口)。

我们可以在多个电池和用于充电的不同 PCBA 上看到这种情况。 我已附上.gg 文件供参考。

对于可能导致此行为的原因、您有什么建议吗?

逐字记录、

RB

e2e.ti.com/.../gg-for-ti.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rb、您好!

    您是否碰巧有任何记录的数据显示此行为? 因为我们在测试期间拥有所有 RAM 寄存器、所以我们获得的 BQStudio 日志最有用。

    看起来启用 CEDV 平滑算法、但我建议禁用它、 此外、确保您的 VCT 条件在实际充满电的点附近非常紧、如果您将其设为默认值、它们将会太放松、并可能导致太阳能应用中出现不正确的 VCT。 因此、VCT 充电电压周围的电压偏移应大幅降低、例如、从默认的100-200mV 降至20mV。 此外、收尾电流应该非常接近实际的收尾电流。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的快速响应。

    现在我没有 BQStudio 日志(这有点棘手、因为将 BQ 分析仪连接到电池意味着我们无法在电池和 PCBA 之间建立 SMBus 通信)。

    但感谢您向我介绍 CEDV 部分。 我以前看过这个,但在第一次阅读时,我认为它只是放电。 我看到现在有一个小节专门介绍充电期间的平滑处理。 我们确实启用了 SMOOTHEOC_EN 位。

    这是章节:

    您能否在下面查看我的分析、看看我是否有任何错误?

    1、条件1显然满足。

    2.通过 Taper Voltage、我假设 TRM 的值表示 Term Voltage (Taper Voltage 一词从不出现在寄存器中)。 我们将 ChargingVoltage ()设为3450mV、将 Term Voltage 设为50mV。 因此、为了满足条件2、我假设最大电芯电压必须为3400mV、或者电池组电压必须为13.6V。 查看此图、似乎 SOC 中的突变大约从 13.6V 开始。 我将认为这一条件满足了。

    3. EOC Smooth Current 设置为1。 在第179页、此值的单位为%。 在第192页、此值的单位为0.1%。 看其他 E2E 帖子、我认为后者是正确的(0.1%)。 我们的设计容量是4000mA 45,因此我计算平滑电流为4mA。 无论这是4mA 还是40mA、我们的 EOC Smooth 当前时间都设置为60s。 在充电过程中、在任何时刻、我们都不会有如此小的充电电流持续60秒以上。 此条件满足。

    这听起来是否准确?  

    不管哪种方法、下一步最好的做法都可能是禁用 SMOOTHOC_EN 位并重新测试、以查看是否仍然存在异常行为。

    再次感谢、

    RB

    这是.gg 函数的相关字段、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rb、您好!

    锥形电压应参考 VCT 条件、因此充电终止电压:

    最大电芯电压1..4 + Charge Term Voltage≥ChargingVoltage ()/串联电芯数。

    我将禁用两个平滑处理方向、充电和放电、然后再次尝试测试以查看行为是否仍然存在。 EOC Smooth 电流单位应与 BQZ 保持一致。

    此致、

    怀亚特·凯勒