This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:在使用空载时是否存在任何问题?

Guru**** 2563470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, TPSM33625EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303057/tpsm33625-is-there-any-problem-when-using-no-load

器件型号:TPSM33625

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPSM33625、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据系统规格、有些情况下输出为空载。

(1) 是否可以在空载的情况下使用 TPSM33625?

(2)是否 存在 EMI 性能不佳等问题?  换而言之、在 PFM 模式(空载)下、 EMI 特性如何随数据表 P 36中的变化而变化。36图9-21。 CISPR 11 RE、3米、在 PFM 模式下扫描30 MHz–1GHz、

(3)如果可能,您能否提供空载或 PFM 模式?  (CISPR 11 RE、3米、扫描30 MHz - 1GHz)  

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    1.可以。可以在轻负载条件下使用该器件。

    该器件具有双随机展频(DRSS)、可改变开关频率以衰减基频。 但是、在轻负载 PFM 模式下会禁用此功能。 我们没有任何有关轻负载条件的数据、但这些数据应该类似于数据表中的数据(只要您处于 FPWM 模式)。

    这些引脚可禁用 DRSS 模式。

    3.很遗憾、我们在这里没有辐射 EMI 设置(我们必须与私人供应商进行预订)。 我的建议是使用 PFM 器件、然后在需要通过 EMI 时灵活进入 FPWM 模式。

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    我了解 TPSM33625可以在空载的情况下使用、并且 在 PFM 模式下会禁用展频、

    客户将获得 TPSM33625EVM、所以我要求客户与 TPSM33625EVM 确认 EMI 规格。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 让我知道他们想出了什么。

    谢谢。

    安德鲁