This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:要在高于12V 的电压下启用 IC

Guru**** 2385320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301916/tps54531-would-like-to-enable-ic-at-higher-than-12v

器件型号:TPS54531

大家好、

我的客户希望在输入电压超过12V 时启用 IC。 输入电压应为24V。 在这种情况下、是否可以使用 ren1电阻器和 ren2来设置 IC 启动的阈值电压?

例如、当 ren1=1075欧姆且 ren2=125欧姆时、当电源电压高于12V 时将启用 IC。  

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    当然、我们的器件支持 EN UVLO 设置。 请参阅数据表公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的顾山:

    谢谢你的答复。 我想计算 Ren1和 Ren2的值、但是我不明白 VSTP 和 VSTART 是什么意思、

    我可以请求 yoy 帮助澄清 VSTOP 和 VSTART 吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shunsuke-San、

    指的是输入电压。  当 Vin 增加到高于 Vstart 时、器件 被启用;当 Vin 降低到低于 Vstop 时、器件被禁用。