This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2931-N:2931 VS 2936、直接替换或无

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301087/lm2931-n-2931-vs-2936-direct-replacement-or-no

器件型号:LM2931-N
主题中讨论的其他器件:LM2936

您好!  

我将比较 LM2931与 LM2936的使用。 两者都采用15V 输入和5V 输出、都在两者的电压范围内。  

注意到、在2936上可以使用1.8k 的串联输入电阻(用于保护)、但在2931上不可以使用。 我无法确定数据表中显示哪些地方允许/不允许这样做。  

2936的 IQ 低于2931、但考虑到 LDO 空载、我认为2931无法维持5V 的电压(输入电压为15V 时保持1.67V)。  

在2931上将输入电阻减半(900 Ω)时、LDO 会调节到稍高的水平(2.2V)。 完全移除后、它能够实现5V 稳压。  

它们之间的输出电容不同(10uF VS 100uF)、我没有在测试之间更改这些电容、10uF 是否允许在没有输入电阻的情况下进行调节、但不允许在有这样的输入电阻的情况下进行调节?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:  

    您是否尝试使用该电阻器实现反向电流保护? 或者、这意味着实现什么?

    您是否遵循此2931指南:

    此外、该器件具有 负载、可以在没有负载的情况下解释其奇怪行为。  

    是否存在器件未调节的波形? 您能否分享您的原理图?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电阻器的用途可能是限流、因为它是旧版本的、并不是我在应用手册中发现的标准。 由于输入功率来自可能出现故障的外部连接、且没有简单的二极管上拉/下拉可用、因此需要一些保护。 无法共享原理图、但它是如下所示的典型设置、但添加了一个串联输入电阻器和不正确的输入/输出电容。 我怀疑这是输入电阻问题的原因是、在没有添加这个额外电阻器的情况下器件工作正常、因为我在其他地方找不到任何用这种情况的示例。  

    来自 LM2936

    当前不存在波形。 唯一的测量是通过来自电源的眼睛完成的。 2936可以具有用于保护的输入串联电阻并产生稳定的5V 输出、但2931无法实现。  

    以下是2936的数据表、其中许多测试参数相同。 说在负载一定量时只能获得一个稳定的5V 输出是不切实际的、但我也想说我在有/没有负载电路的情况下尝试了调节、并且在两种情况下都无法正常工作。 2931唯一可行的方法是移除输入电阻器、当这一情况发生变化时、它会在有/没有负载的情况下进行稳压、这只是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:  

    我无法肯定、但可能有一个电阻器与导致 LDO 输入端分压器相互作用的内部节点。 此外、该器件还可能无法在输入端的特定 ESR 范围之外进行调节、从而导致输出调节不正确、这意味着电阻器会对内部控制环路中的某个器件产生影响。

    如果您想更改设计、我们有一个不带其他反向电流保护配置的应用。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT658

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 如果需要、我们可能会执行类似应用手册的操作。  

    我的主要问题是、我在两个数据表中找不到任何表明不允许串联输入电阻器的内容。  

    我是否漏掉了某些内容、或者这对于这些 LDO 而言不是常见的做法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、串联输入电阻器在这些 LDO 中并不常见。