This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:输出连接到50V 电池会损坏器件

Guru**** 2388940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303737/lm5145-output-connect-to-50v-battery-will-damage-the-device

器件型号:LM5145

大家好、

我的客户想要使用我们的 LM5145进行电池充电。

此外、当他们将 LM5145的输出与50V 电池连接时、LM5145的低侧 MOS 将损坏。 (设备未通电)

您能帮忙检查为什么这会损坏器件、以及客户如何避免这种情况吗?(他们可以添加一些其他保护组件、但电池不能更换)

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    发生故障的条件是什么?

    它在没有电池的情况下是否可以调节?

    LM5145输出电压设定值是否大于或小于电池电压50V?

    请附上原理图和快速入门计算器(如果有)。

    -奥兰多