This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:在更低的开关频率下具有更高的效率

Guru**** 2506605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302259/lmr16020-higher-efficiency-at-lower-switch-frequency

器件型号:LMR16020

你好  

我已经为 PoE 应用实现了该 IC、在权衡一些 RT/SYNC 电阻值后、我注意到效率在较低的开关频率下有显著差异。  怎么回事?
(我已经拥有完成所有设置的 PCB)  
VIN = 48V、Vout=12V

原理图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实注意到 IC 上的开关引脚处出现了轻微的过冲:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    电感器可能会饱和、您是否尝试过在较低的开关频率下使用较大的电感器?

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德鲁·海伊  
    "不,我不知道,但我知道。"  
    您想到的是什么尺寸? 22uH 和33uH?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhl、您好!

    是的。 XAL5050-223MEA 或 XAL6060-333ME 等产品应该适用于您的应用。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  
    谢谢、我点了 these.  
    同时、您是否建议将开关频率改回约1MHz? 还是应保持在400kHz 区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、现在您可以提高频率了。 不过、使用我选择的电感器、您应该能够实现任何频率。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  
    好的、一旦我拥有电感器、我将用不同的频率进行测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此收到了新的电感器、但这不是问题的根本原因。 我选择了另一个正向压降更低的二极管、这使效率更高、同时也提高了整体电流限制。  

    用相似的 SAT 从15uH 更改为22uH 或33uH。 电流规格产生了很小的差异、我想说无关紧要。  

    现在能够推出2A 输出、同时保持82%的效率。  

    感谢您的帮助和回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    明白了。 此 EVM 使用压 降为0.5V~0.7V 的二极管。 如果我再次听说该器件、也会记住这一点。

    很高兴您发现了这个问题。

    谢谢。
    安德鲁