This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:2节电池配置

Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ24172, BQ27220, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303799/bq24172-2s-cell-configuration

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ27220BQ27427、BQ27426
  • 您好!  

之前、我们已使用 BQ24172通过将电池电压设置为4.2V 来为2p 3.7V 电池充电。  

我们不希望使用相同电路为2s 3.7V 电池充电。 为此、我只将电池电压设置为8.2V、完全正确。 我需要注意什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    是的。  这是 BQ24172所需要的唯一变化。 施加的输入电压必须大于8.4V 并且必须能够提供8.4V * ICHG/VIN 输出电流。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    同样、在我们的设计中、我们 针对该2p 电池使用了 BQ27220电池电量监测计。 但现在我们无法将其用于单节电池配置。

    那么、是否有任何具有与 BQ27220类似的引脚对引脚功能的监测计可用于2节电池配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akilarasan:

    我不确定我们的引脚对引脚2S 与 BQ27220兼容。 BQ27426和 BQ27427具有类似的引脚对引脚功能。 为 BQ27426 1S、但有一个 应用手册 使其适用于2S。  

    对于2S 测量仪表、我们具有:
    BQ28z610 (Impedance Track 算法)
    BQ28z620 (Impedance Track 算法)
    BQ40z50-R2 (Impedance Track 算法)-高达4S
    BQ4050 (CEDV 算法)-高达4s

    此致、
    何塞·科苏奥