This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564247:Cin 器件选择

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564247
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302482/tps564247-cin-parts-selection

器件型号:TPS564247

这不仅适用于 TPS564247、而且适用于12V VIN 的情况。

我使用了 WEBENCH 并获得了报告。
--输入--
输入电压为12V
VOUT 1V
输出电流为3A
报告--
TPS564247DRLR
Cin GRM21BR61E106MA73L x2
频率1.244 MHz
输入电压 p-p 33.993mV

Cin 电容器"GRM21BR61E106MA73L x2"是否真的是好选择?

GRM21BR61E106MA73L 自谐振频率为2.2MHz。
但该图向右移动、因为在12V 偏置电压下电容损失了83%。
FSW 为1.24MHz、因此选择 CIN 时应确保阻抗足够小
从1.24MHz 迁移到 Aprox。 20MHz、尤其是应最小@ 1.24MHz。

我试过仿真、GRM21BR61E106MA73L x2的阻抗在1.24MHz 处为64m Ω。
而我选择的"GRM32EB31C476ME15x2"、它是1.44m Ω。

我附加来自 VRM 的瞬态仿真电流作为比较。
该结果显示了 GRM21BR61E106MA73L x2情况中的热环路扩展到 VRM。

我使用了3m Ω 和10nH 作为 VRM 电阻和电感、但我认为没有太大差异。
请提供有关这方面的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koike:

    提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koike,

    我们是根据电容值、尺寸、纹波以及 TI 库中必须提供此输入电容器等因素来选择此输入电容器的。 因为您的选择当然会更好、所以我们欢迎您的选择。

    此致、