Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
在调试76952期间出现多个无响应问题、目前找不到该问题。 因此、需要咨询以下几个问题:
1 76952在通电时是否需要顺序启动或默认启动、例如需要下拉唤醒信号
在无配置的情况下上电之前 REG1的状态是什么、它是挂起的还是具有内部下拉电阻器、
当76952不工作时、ARM 侧 SCL 的时钟信号翻转(下图中的 I2X1_SCL 位置)、但76952侧 SCL_AFE 处于无信号状态、76952侧是否有内部下拉电阻。 下拉阻抗是多少?
在调试 BQ76952时、我们发现在高电流(20A)充电期间、第一部分中的电压比其他部分中的电压高约200mV、这已经过验证为非电池不平衡的原因。
我们将针对15个灯串使用76952、在下一节中使用短路。 均衡方法是由主机控制的奇偶校验被动均衡、其中一节是实际的电池。 问题是、当平衡在15 (VC14-VC16)打开时、CELL_的电压增加大约20-40mV。 76952无源均衡时序简介:在电压采样期间、有源和相邻节点的均衡将被禁用。 (VC14-VC16)和(VC13-VC14)不是相邻节点、因此在(VC14-VC16)平衡时、理论上仍然可以正常对 VC13-VC14进行采样。 但在使用15系列的情况下、由于次级部分中存在短路、(VC14-VC16)和(VC13-VC14)成为相邻部分。 此时、均衡期间的正常采样将导致低截面电压和高截面电压。 如何处理这种情况?
1.如下图所示、使用76952作为15个灯串、次要部分有短路。 均衡方法是由主机控制的奇偶校验被动均衡、其中一节是实际的电池。 问题是、当平衡在15 (VC14-VC16)打开时、CELL_的电压增加大约20-40mV。 76952无源均衡时序简介:在电压采样期间、有源和相邻节点的均衡将被禁用。 (VC14-VC16)和(VC13-VC14)不是相邻节点、因此在(VC14-VC16)平衡时、理论上仍然可以正常对 VC13-VC14进行采样。 但在使用15系列的情况下、由于次级部分中存在短路、(VC14-VC16)和(VC13-VC14)成为相邻部分。 此时、均衡期间的正常采样将导致低截面电压和高截面电压。 如何处理这种情况?
我们发现、在80 °C 附近的恒温箱中进行高温测试时、76952出现了间歇性 IIC 通信。这种现象也可以通过在室温下使用热风枪单独吹动76952来重现、
初步软件调查显示读取电压时存在通信故障。 在 IIC 读取操作期间、主机在发送从器件地址后超时、等待 ACK、报告通信故障。 检测到 IIC 通信故障后